This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

新型TI SimpleLink™︎MCU平台为并发多标准和多频段连接提供高级集成 ——低功耗多标准、多频段MCU通过Thread、Zigbee、Bluetooth®︎5和Sub-1 GHz连接楼宇、工厂和电网

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, AES-128, CC1312R, CC1352R, CC2652R, CC2642R, CC2530, CC2640R2F-Q1, CC2640, CC3200, CC1310, CC3220SF, CC3100, CC3220S

新型TI SimpleLink™MCU平台为并发多标准和多频段连接提供高级集成

201837日,北京讯

为满足楼宇、工厂和电网日益增长的连接需求,德州仪器(TI)近日推出其最新的SimpleLink™无线和有线微控制器(MCU)。这些新器件为Thread、Zigbee®Bluetooth®5和Sub-1 GHz提供业界领先的低功耗和并发多标准多频段连接。凭借更大存储和无限制的连接选项,扩展的SimpleLink MCU平台可为设计人员提供在TI 基于Arm® Cortex®-M4内核的MCU上的100%代码重用,以增强并将传感器网络连接到云。了解更多信息,敬请访问www.ti.com.cn/simplelink-pr-cn

新型SimpleLink MCU支持以下无线连接选项:

  • Sub-1GHzCC1312R无线MCU。
  • 多频段(Sub-1 GHz、Bluetooth低功耗、Thread和Zigbee):CC1352R和CC1352P无线MCU。
  • 低功耗蓝牙CC2642R无线MCU。
  • 多标准(Bluetooth低功耗、Thread和Zigbee):CC2652R无线MCU。
  • 具有高达2MB存储的主MCUMSP432P4 MCU。

 

新型SimpleLink MCU的主要特性和优势

  • 最低功耗:新型无线和主MCU在行业中持续实现最低功耗,在纽扣电池中使用寿命超过10年;并且,现在提供一款新型增强型低功耗传感器控制器,其电流消耗在2 MHz条件下低至1uA(每秒一个模数转换器(ADC)读数)
  • 超过10种连接协议:扩展的SimpleLink MCU平台支持2.4 GHz和Sub-1 GHz频段的各种连接协议和标准,包括最新的Thread和Zigbee标准、Bluetooth低功耗、IEEE 802.15.4g、无线M-Bus等
  • 范围扩展选项:采用多频段CC1352P无线MCU,开发人员可以使用其集成功率放大器(具有+ 20-dBm的高输出功率和低至60 mA的传输电流)进行计量和楼宇自动化应用,进一步扩展其范围
  • 2MB闪存:全新SimpleLink MSP432P4 MCU具有集成的16位精度ADC,为开发人员提供超过八倍的代码空间,能够容纳多个无线连接堆栈和具有扩展功能的320段液晶显示器(LCD),温度范围适用于工业应用。
  • 增强的安全性能:CC13x2和CC26x2无线MCU为以下加密协议提供新的安全硬件加速器:AES-128/256、SHA2-512、椭圆曲线加密(ECC)、RSA-2048和真随机数生成器(TRNG)。
  • 代码兼容性:SimpleLink软件开发工具包(SDK)支持这些新产品,并通过100%的应用程序代码重用为平台扩展提供统一的框架

为了协助用SimpleLink MCU平台进行开发,TI提供SimpleLink Academy,一种全面的交互式学习体验,包含其支持的行业标准和技术的概述和培训教程。

 

封装和供货

开发人员可以立即开始使用从TI商店和授权分销商处购买基于SimpleLink MCU的TI LaunchPad™开发套件。

TI新推出的SimpleLink MCU器件可从TI商店和授权分销商处购买,封装如下表所示。

 

器件名称

封装

CC1312R

7mm2四方扁平无引线 (QFN)

CC1352R

CC1352P*

7mm2 QFN

7mm2 QFN

CC2652R

7mm2 QFN

CC2642R

7mm2 QFN

MSP432P4x1V

MSP432P4x1Y

MSP432P4x11

9mm2 QFN

16x16薄型四方扁平封装(LQFP)

                                                                                                                                                         *2018年第三季度上市

了解有关SimpleLink MCU平台的更多信息

  • 没想到新型TI SimpleLink™MCU平台可以支持这么多无线通信,期待在物联网大放异彩啊。必须点赞啊!
  • 并发多标准和多频段连接, 这个新一代的TI SimpleLin MCU 网络连接能力提升很大.
    不过在实际应用中, 更低的功耗也常常关注的重要因素. 纽扣电池中使用寿命超过10年确实是一大亮点;现在提供一款新型增强型低功耗传感器控制器,其电流消耗在2 MHz条件下低至1uA(每秒一个模数转换器(ADC)读数)。不知道实际应用能否做到这一点. 这个 1uA 设计应该也是有难度的.
    安全性也是未来互连网络一大要求.
    而代码兼容性倒也是我比较关注的特性, 毕竟未来产品开发周期不断缩短. 代码重用有效支持产品的平台化建设. 工程师可以更多的精力于功能和创新.
    非常看好这个新一代的TI SimpleLin MCU 平台.
  • 希望多给点例程以及完整的应用方案,那种通用的,修改修改就可以拿去用的。另外多提供点中文资料,毕竟好多技术人员偏科,英语不是很好。这个系列进来的单片机越来越多了,可以选择的也越来越多,基本上满足了大部分常规应用。不过还是希望能推出一些更容易操作的固件,比如NodeMCU那种,可以借鉴一下,或者合作一下,让他们提供支持咱们的固件,或者用MicroPython那种也可以。不一定是用他们的,而且像那种一样容易操作。
  • 支持多频段、多标准;低功耗;还有2M闪存空间供开发人员使用!平台支持好,市场前景可期!
  •         SimpleLink是TI全新推出的微控制器平台,提供种类繁多的有线和无线 Arm MCU(片上系统)产品系列,为物联网整个产品系列应用提供了灵活的硬件、软件和工具选项,为工程师的产品应用设计提供了无限的可能。从产品评估到原型设计直到后期的开发和优化,SimpleLink平台为我们提供了 简单、易用、功能强大的软、硬件工具,不论选用那一款SimpleLink MCU,平 台都具有相容的统一性。SimpleLink SDK软件开发套件更是为开发设计人员提 供了便捷、简化了开发过程,使得整体设计过程变得更加愉快!

  • TI的蓝牙无线控制新产品确实值得期待,连接协议多,性能好,体积小,功耗低,接口丰富,外围元件少,集成性能强,设计简单可靠,扩展性宽,支持平台丰富,市场竞争力强。新型SimpleLink MCU的超低功耗,代码兼容性,安全功能的增强,2MB存储都是新技术的领先者。个人觉得针对智能物联网时代,有着完善兼容的开发平台,新型SimpleLink MCU的产品的使用前景还是很乐观的,大容量高安全度低功耗都是用户考虑的重点,然而可以开发的设计方案也要更多才可以符合目前的市场需求,局域网最重要的是信息安全和流畅速度,一个完善的环境造就市场的稳定发展,从而针对不同用户有着不同的指导方案,从设计思路到平台开发,初始设计到优化处理,增加性能,降低风险,减少设计成本,在灵活度,兼容度,扩展度上希望有所更新颖的创新思路,可以广招人才从各方面比如硬件、软件、接口、安全、工具等方面提高平台功能的强化。另外针对平台开发出的设计方案,除了原理介绍,性能指导,原理方框图,数据测试,文件设计下载,还可以增加平台网页化软件设计,设计方案集成指导视频,订购产品的指导性说明,详细的设计方案大全,以丰富设计者的方案引导思路。
  • TI推出的新型TI SimpleLink™MCU功能确实很强大,目前集成了常用的无线传输模式,支持各种协议和标准,低功耗模式的选择等,确实会给开发者们带来技术上的提升。最鲜明的一个特点是:无线MCU集成度高、程序的便于移植,会给产品的开发和兼容性带来便利,降低产品的开发成本,促使设计效率的提高。
    新型TI SimpleLink™MCU平台将有线和无线MCU、开发套件、硬件设计等功能集成一体,通过培训教程、开发例程及行业标准的简述,能够让开发者很快的上手这个平台,加速产品的开发设计。我相信TI在今后会推出更多集成度高的产品,提供丰富的设计方案,简化产品的设计难度。
  • SimpleLink的设计想法非常好,可以减少开发工作,提高开发效率。同时也可以降低代码的维护工作量。我个人理解要达到这样的效果,现有的代码需要重构,新代码也需要按照SimpleLink SDK来写,如果有过TI无线应用的开发经验会更容易一些。通过TI统一的SDK可以兼容不同的控制器,只要通过SDK的API,可以方便地调用SimpleLink的库和移植。