This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【工业月社区活动】学习工业电子知识,获取精美礼品!

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, CC2640, TPS61099, TPS70933EVM-110, TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC, TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT, TIDA-00676, TIDM-BLE-REEDMTR, CC2530, CC1310, DRV8837, MSP430FR2522, TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK, MSP430FR2633, TIDA-00494, TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON, TIDA-00314, LMR14030, DRV8804, DRV8840, TLV9062, LM2576, TLV700, TIDA-00297, TIDA-00641, TIDA-01619, TIDA-00774, TMS320F28035, TMS320F28377S, UCC21520, TLC2274, TIDM-SOLAR-DCDC, TIDA-00476, OPT3001, CC2652R, CC1312R, CC2642R, CC2640R2F, TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD, CC2592, TIDC-SPPBLE-SW-RD, TIDA-01516, UCC28780, UCC24612, ISO7710, ATL431, TPS61178, TPS54821, TPS54521, TLV07, ADS1120, LM5170EVM-BIDIR, LM5170, PMP40280, PMP40182, TIDA-01168, TL431, CC2650, CC3200, CC2538, BQ24232

常抱歉让大家久等啦!以下是获奖名单,

小编会在 6 月 20 日之前通过 e2echina@ti.com 邮箱与获奖者联系礼品寄送事宜。

学习标兵奖获得者

lising, user3688025, user3943027, user4452945, user4639976, user5008092, user5282350, user5303371, xiaobo mu, YiKai Chen

积极发问奖获得者

Aiquan Yang, jie xu2, Tom Xu, user3804902, user4049284, user4416039, user4501616, user4551221, user4729439, user5237096

热情参与奖获得者

fang wang5, gaoping chen, han han4, hold li, user1147286, user1340974, user1670801, user1694587, user3941994, user4087491, user4092862, user4831301, user4995760, user5342659, zhang7309,

 

 

暮春五月,TI 工业月活动震撼来袭!

多场直播,精彩纷呈,直播排期表戳这里。

现在更有社区用户特殊福利

一起学习工业电子知识,获取精美礼品!

参与方式:

点击以下链接,前往查看工业相关的终端应用、产品以及参考设计。

在本帖留言写下您对这些终端应用/产品/参考设计的学习心得或者疑问。

 

是

工业电子八大主题

智能气表&水表解决方案 低压直流无刷电机解决方案 TOF 技术在服务型机器人的应用介绍 USB type-C电源适配器
智能门锁解决方案 太阳能系统相关方案

Zigbee/BLE/Sub1G Simplelink MCU

平台在智能家庭中的应用

新一代高效率小体积电池

充放电设备电路设计

 

 

主题 一:TI 智能气表&水表解决方案  (5 月8日直播报名)

终端应用:水表,燃气表 

热门产品:

  • MSP430FR6047: 混合信号微控制器
  • CC2640: 针对蓝牙智能应用的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU
  • TPS61099: 具有超低静态电流的同步升压转换器

参考设计:

  • TPS70933EVM-110: TPS70933 评估模块
  • TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC: 超声波 TDC 流量计参考设计  
  • TIDM-ULTRASONIC-WATER-FLOW-MEASUREMENT: 超声波水流测量参考设计
  • TIDA-00676: 适用于电池供电类仪表(30dBm wM-Bus/169MHz)的电源解决方案参考设计
  • TIDM-BLE-REEDMTR: 使用磁簧开关和 BLE 的流量测量参考设计

主题二:TI 智能门锁解决方案 (5 月15 日直播报名)

终端应用:电子智能锁

热门产品:

  • CC2640: 针对蓝牙智能应用的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU
  • CC2530: 用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案
  • CC1310: SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器
  • DRV8837: 低电压 H 桥 IC
  • MSP430FR2522 混合信号微控制器

参考设计:

  • TIDM-1004: 采用低功耗蓝牙和电容式触控技术的门禁控制面板参考设计
  • TIDM-CAPTIVATE-E-LOCK: MSP430FR2633 微控制器 CapTIvate 电子锁和键盘参考设计
  • TIDA-00494: 采用 Sharp LCD 的通过玻璃触控参考设计
  • TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON: 应用采用 CapTIvate 技术的 TI 微控制器的 64 按钮电容式触控面板参考设计
  • TIDA-00314: 具有集成触觉反馈的金属按钮触摸感测参考设计

主题三:低压直流无刷电机解决方案 (5 月16 日直播报名)

终端应用:无刷直流电机驱动器

热门产品:

  • LMR14030 具有 40uA 静态电流的 40V、3.5A SIMPLE SWITCHER®、2.2MHz 降压稳压器
  • DRV8804 2.0A 单极步进电机驱动器或四螺线管/中继驱动器(串行控制器)
  • DRV8840具有浪涌电流保护功能的 5A 刷式直流电机驱动器(PH/EN 控制器)
  • TLV9062适用于成本敏感型系统的 10MHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器
  • LM2576 SIMPLE SWITCHER® 3A 降压电压稳压器
  • TLV700  用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

参考设计:

  • TIDA-00297冰箱阻尼器和风扇电机控制解决方案
  • TIDA-00641双路高分辨率微步进驱动器参考设计
  • TIDA-01619三相 BLDC 电机驱动器解决方案。
  • TIDA-00774效率大于 98% 的 18V/1kW、160A 峰值电流、高功率密度无刷电机驱动器参考设计

 

主题四:TI在太阳能系统中的相关方案(5 月17 日直播报名)

终端应用:微型逆变器

热门产品:

  • TMS320F28035 Piccolo 微处理器
  • TMS320F28377S 单核 Delfino 处理器
  • UCC21520 4A/6A、5.7 kVrms 双通道隔离式栅极驱动器
  • TLC2274双路低噪声轨至轨运算放大器
  • CC2530 用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案

参考设计:

  • TIDM-SOLAR-DCDC具有最大功率点跟踪 功能的 C2000™ 太阳能 DC/DC 转换器
  • TIDA-00476针对能量存储和直流家用解决方案的高效通用型双向电源转换器

 

主题五:TOF 技术在服务型机器人的应用介绍 (5 月22 日直播报名)

终端应用:服务机器人

热门产品: OPT3001环境光传感器

  

主题六:Zigbee/BLE/Sub1G Simplelink MCU 平台在智能家庭中的应用  (5 月23 日直播报名)

终端应用:家庭远程控制

热门产品:

  • CC2652R SimpleLink 多标准 CC2652R 无线 MCU
  • CC2530 用于 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee 的第二代片上系统解决方案
  • CC1310 SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线 MCU
  • CC1312R SimpleLink Sub-1 GHz CC1312R 无线 MCU
  • CC2642R SimpleLink™蓝牙低功耗 无线 MCU
  • CC2640R2F SimpleLink™蓝牙低功耗 无线 MCU

参考设计:

  • CC2530ZDK-ZLL CC2530 ZigBee Light Link 开发套件
  • TIDC-CC2530-CC2592EMK-RD链路预算为 120dB 的 ZigBee CC2530 无线 MCU 和 CC2592 范围扩展器参考设计
  • TIDC-SPPBLE-SW-RD: UART 至 Bluetooth® 低能耗 (BLE) 桥参考设计
  • TIDA-01516使用单个低功耗蓝牙 (BLE) MCU 进行无线连接和三相 BLDC 电机梯形控制参考设计

 

主题七:基于 UCC28780和GaN 的有源钳位反激式超小USB type-C电源适配器方案及设计 (5 月24 日直播报名)

终端应用:消费类 AC-DC 产品

热门产品:

  • UCC28780 自适应零电压开关有源钳位反激式控制器
  • UCC24612高频多模式同步整流器控制器
  • Iso7710高速、优异 EMC 单通道数字隔离器
  • ATL431  2.5V 低静态电流可调节精密并联稳压器

参考设计:   TIDA-01622 USB 功率输出参考设计

 

主题八:新一代高效率小体积电池充放电设备电路设计 (5 月29 日直播报名)

终端应用:电池测试设备

热门产品:

  • TPS61178具备负载断开功能的 20V 全集成同步升压
  • TPS54821具有打嗝过流保护的 4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT 转换器
  • TPS54521 17V 输入、5A 同步降压转换器
  • OP07C低偏移电压运算放大器
  • TLV07 36-V 精密轨到轨运算放大器
  • ADS1120具有串行外设接口的低功耗、低噪声、16 位 ADC
  • TMS320F28035 Piccolo 微处理器

参考设计:

  • LM5170EVM-BIDIR   LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块
  • PMP40280双向电池初始化系统控制板参考设计
  • PMP40182双向电池初始化系统电源板参考设计
  • TIDA-01168适用于 12V/48V 汽车系统的双向直流/直流转换器参考设计

注:

  • 活动时间:即日起至5月 31日
  • 本活动仅限德州仪器中文技术支持社区中国大陆地区注册会员参与,每位用户只有一次获奖机会,TI 员工/代理商除外。
  • 管理员将于6月初在本帖公布正确答案和获奖名单,并安排礼品寄送。
  • TI 有权根据活动情况调整活动规则,最终解释权归 TI 所有。
  • 1、thread会替代zigbee吗? 2、试用您们的无线芯片生产模块的厂家有哪些? 3、现在无线模块实际通讯距离和理论通讯距离相差十倍左右,请问是什么原因造成的?
  • 学习了一下家庭远程控制的应用设计。在对利用TI SimpleLink™ 超低功耗远程控制套件,进行添加语音激活命令的功能颇感兴趣。但是自我感觉中针对蓝牙和zigbee的实现的无线通讯有点缺陷。在实际的工作中的大批量产品中,可能wifi和zigbee可能会更多。

  • 终端应用:无刷直流电机驱动器
    问题
    无刷电机在自身性能方面有其优势,但在驱动电路设计方面会不会增加太多成本, 电路的稳定度好吗?其性价比有竞争力吗
  • 终端应用:家庭远程控制

    感想;

    目前物联网的趋势不减,越来越多的电子设备,家用电器加入了远程控制,手机操作等功能, 具有广泛协议支持的产品必会大受欢迎, 而同时具有低功耗和小体的TI产品,成本广大设计者喜爱的目标也便顺理成章. 再加上成熟的应用设计和完善的产业链和生态环境, 为用户能快速度质量的设计出具有个性化的产品,提供了坚实的基础.
  • 能否让NodeMCU固件或者Python固件兼容咱们的CC3200等相关的无线产品呢。我觉得这两个固件非常适合物联网应用。
  • 想知道TI的蓝牙产品有没有可以做蓝牙音频传输的,就是蓝牙音箱方案的芯片有吗?都看到的是简单的数据传输,不知道音频传输怎么做,不知道有没有这方面的参考设计。
  • 在TI的SimpleLink™平台中没有看到对Thread的支持,Thread出来已经好几年了,从TI的角度看,Thread和Zigbee相比的优缺点有哪些?后续TI的SimpleLink™平台会支持Thread吗?
  • CC2538, CC2650, CC2652都有支持Thread哦 github.com/.../wiki
  • @wen chen99 蓝牙音频传输可以參考

  • 针对我们项目中所使用的电池(ER14250锂电池)供电的无线MCU,在需要保证低功耗的前提下,由于发送数据的间隔为15秒,发完数据后立即进入休眠状态,因此在此系统中是否需要增加看门狗电路或者模块?如果不需要,如何保证软件正常运行,不会死机,不进入死循环?
  • 低压直流无刷电机解决方案
    永磁电机对于 异步电机, 体积和效率上是有比较明显的优势的.
    而小体积单相/移相式异步电机的效率更低. 永磁电机的优势更明显.
    用这个方案替代异步电机, 是有经济价值的.
    不过永磁电机的控制复杂一些, 虽然采用无传感方案提高了一些可靠性, 但转矩脉动和振动方面还是一个弱点.
    而往复式正反转的应用中, 无传感方案动作控制也有些小问题
    TI 的 MCU 在电机控制方面的资源, 确实也是个优势, 给了大家很多的选择和方案
  • TI智能水表方案很不错,里面详细介绍系统性能及产品特性,相比传统的机械水表而言,有较大的优势,比如测量精度高、使用寿命长、便于远程监控等。现有的机械水表在家用中极为广泛,但经常出现偷水,走表不准的问题,给用户带来很多麻烦,智能水表则解决了以上的问题,并且给用户带来很多便利。TI水表方案中,我比较倾向于超声波水流测量,整体性能优越,适合工业中使用,精度高,有独特的算法。
  • TI的CC2640R2F这款新品采用了蓝牙5.0协议,不知道有没有提供官方Demo板?感觉采用Simplelink平台,提供SDK后软件的工作就轻松了不少。
  • 最近在做蓝牙方面的开发,看了下TI的蓝牙芯片方案CC2640,很强大的一款蓝牙方面应用的低功耗MCU,应用接口也很全面,开发很简单,准备试一下看看。
  • 最近在做蓝牙方面的开发,看了下TI的蓝牙芯片方案CC2640,很强大的一款蓝牙方面应用的低功耗MCU,应用接口也很全面,开发很简单,准备试一下看看。
  • 最近在做蓝牙方面的开发,看了下TI的蓝牙芯片方案CC2640,很强大的一款蓝牙方面应用的低功耗MCU,应用接口也很全面,开发很简单,准备试一下看看。
  • 最近在做蓝牙方面的开发,看了下TI的蓝牙芯片方案CC2640,很强大的一款蓝牙方面应用的低功耗MCU,应用接口也很全面,开发很简单,准备试一下看看。
  • 目前项目种在用充电管理芯片BQ24232在电池充电速度和检测方面有些不足,希望新一代高效率小体积电池充放电设备电路设计能快速 解决方案能解决这些问题!
  • 正在学习ti28335控制器,在电源领域应用,值得以后好好学习

  • 如何考虑电池充电过程中的浮冲问题?

  • 如何考虑电池充电保护
  • 在“TOF 技术在服务型机器人的应用介绍”中:
    (1)在前端我们会用到很多传感器,如毫米波雷达,温湿度传感器,加速度传感器,陀螺仪,磁传感器等,现在的单芯片传感器接口五花八门,一般我们怎么选择,选模拟还是数字,SPI还是I2C等。在多传感器数据处理方面需要注意什么,如何避免干扰,测量精度丢失等?
    (2)安全性方面。在方案框图中,电源保护方面有两个框图,一个电池监测和保护,一个是电源保护和门电路,有何区别?电源保护设计需要注意什么?还需要其它什么安全措施,如软件方面,传感器故障等预防措施?
  • 在工作中经常用到TL431稳压器。通过学习,主要对比了TL431和ATL431两款产品的性能和共同点。明确ATL43X 的阴极电流范围相比其上一代产品 TL43X 有 20 倍以上的提升。 另外稳定性也有所提高,可支持范围更为宽泛的负载电容类型和容值。我使用TL431,主要是应用于反激式开关电源 的二次侧稳压,通常构成反馈回路。学习了ATL431后,在今后的电路使用中会考虑使用这款产品,达到更宽的范围和更稳定的性能。

  • 物联网概念兴起也有几年了,想问下TI在这方面得产品应用如何,阻碍最终落地得最大障碍是什么?
  • 太阳能DC/DC 模块如果能把MPPT和DC/DC升压一起用C2000做控制就更好了