小弟刚入门蓝牙,请求各位TI大神帮忙
1.有用MSP430F5529这块MCU先烧录了firmware,请问如果断电或者是把那块MCU拿掉,之后没有再烧录其他的程序,这样CC256x还会继续保有原来的firmware吗?
2.我烧录的是SPPLEDemo这包的code,请问有这包有支援HCI吗?承第1题,如果会继续保有firmware的话,要如何做重置,目前需要设备是希望能够支援HCI的收发
3.请问要怎么对CC256x送command以及接收event?我最开始是CC256x接上MCU并烧录了那包firmware,HCI CTS跟HCI RTS都接地,再另外接一颗DSP来送command数据包,DSP比特律设成firmware里面设定的9600,装置都配置好后使用DSP往HCI RX送出command,我认为HCI TX理应会吐回对应的event,但都没有讯号送出来。后来认为可能是MCU的pin脚把HCI TX的电位限制住了,因此后来就不接MCU,但送了command后HCI TX仍然都没有信号。请教各位大神我要怎么做才可以让CC256x传回event的数据包?