在开始学习之前,推荐大家阅读《蓝牙4.0 BLE开发完全手册---物联网开发技术实战》这本书,这本书从基础讲起,确实对初学者很有用,初学者在论坛里逛了多久都没有用,因为你没有基础,甚至看不懂论坛里的人在讨论啥,只有看了了这本书,才能较快地入门osal开发。
正版图书链接:http://product.dangdang.com/23237630.html
https://e2echina.ti.com/question_answer/wireless_connectivity/bluetooth/f/103/t/156405
OSAL为:Operating System Abstraction Layer,即操作系统抽象层,支持多任务运行,它并不是一个传统意义上的操作系统,但是实现了部分类似操作系统的功能,在多个协议栈中通用的任务调度和事件处理的操作系统抽象层,它不是完整的操作系统。可以直接运行,也可以运行在RTOS等操作系统进程中。不支持抢占时间片,任务优先级不可以调整,任务优先级决定于任务ID,任务ID越小,优先级越高,BLE协议栈各层的任务优先级比应用程序的高。
流程解析
首先我们找到主函数所在的文件
接下来一个个分析红底函数
int main(void)
{
/* Initialize hardware */
HAL_BOARD_INIT();
// Initialize board I/O
InitBoard( OB_COLD );
/* Initialze the HAL driver */
HalDriverInit();
/* Initialize NV system */
osal_snv_init();
/* Initialize LL */
/* Initialize the operating system */
osal_init_system();
/* Enable interrupts */
HAL_ENABLE_INTERRUPTS();
// Final board initialization
InitBoard( OB_READY );
#if defined ( POWER_SAVING )
osal_pwrmgr_device( PWRMGR_BATTERY );
#endif
/* Start OSAL */
osal_start_system(); // No Return from here
return 0;
}
/* Initialize hardware */
HAL_BOARD_INIT(); //HAL_BOARD_INIT()是通过宏定义来实现的,主要功能是初始化时钟等
// Initialize board I/O
InitBoard( OB_COLD ); //初始化板外围设备
/* Initialze the HAL driver */
HalDriverInit(); //初始化定时器,adc,dma,lcd,led等
/* Initialize NV system */
osal_snv_init(); //初始化NV flash页面。用于保存配对数据或你的用户自定义数据的一段flash,4kB空间
/* Initialize the operating system */
osal_init_system(); //oasl 操作系统初始化, 包含内存分配、消息队列、定时器、电源管理和任务等,务必重点学习
在osalInitTasks();//初始化系统任务中,可以看到各个任务及其初始化的id,注意以下3点
1. 任务优先级决定于任务ID,任务ID越小,优先级越高;
2. BLE协议栈各层的任务优先级比应用程序的高;
3. 初始化协议栈后,越早调入的任务,任务ID越高,优先级越低,即系统倾向于处理新到的任务;
osal_init_system简单理解为设置要在while(1)里边运行的task,osal_start_system就是while(1)循环
在osal_init_system中osalInitTasks这个函数就是设置任务ID,ID1对应task1,ID2对应task2.在osal_run_system里边不断查询需要处理的任务,最后调用对应的ProcessEvent进行处理。
可以看到下面的taskID和tasksArr数组中的序号是一一对应的
为每个任务分配taskID:
t可以看到askID和下面tasksArr数组中的序号是一一对应的
/* Enable interrupts */
HAL_ENABLE_INTERRUPTS(); //开启中断
// Final board initialization
InitBoard( OB_READY ); //最终板初始化,总共有三个板初始化状态COLD,WARM,READY,除了COLD外,填啥都一样
#if defined ( POWER_SAVING )
osal_pwrmgr_device( PWRMGR_BATTERY );//检测是否开启低功耗
#endif
/* Start OSAL osal 操作系统启动,进入大循环中*/
osal_start_system(); // No Return from here,整个的大循环入口,务必重点学习
接下来从 osal_start_system中的osal_run_system函数的任务调度部分开始
通过tasksEvents判断任务有没有挂起
最核心的是一个do-while循环,一个if判断。
这个循环就是完成判断当前的事件表中有没有事件发生,如果有就执行下面的代码
最后总结一下用户自己设计的任务代码在osal中的调用过程
main() ---> osal_init_system()---> osalInitTasks()--->KeyFobApp_Init( taskID );
在osalInitTasks()中实现了多个任务初始化的设置,接下来研究如何在osal中添加自己的任务
共分为四个步骤:
步骤1:在KeyFobDemo.c中编写任务(事件)处理函数KeyFobDemo_ProcessEvent()
步骤2:将任务事件处理函数添加到在OSAL_KeyFobDemo.c中数组tasksArr[]的最下边
步骤3:在KeyFobDemo.c中编写任务初始化函数KeyFobDemo_Init()
步骤4:在OSAL_KeyFobDemo.c中的osalInitTasks()中调用任务初始化函数KeyFobDemo_Init(),进行任务初始化