Hello:
我使用CC2640R2F,协议栈是simplelink_cc2640r2_sdk_4_30_00_08。请问下,如何做直接测试模式(Direct Test Mode)常简称为DTM。
是否有测试接口或者Demo?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hello:
我使用CC2640R2F,协议栈是simplelink_cc2640r2_sdk_4_30_00_08。请问下,如何做直接测试模式(Direct Test Mode)常简称为DTM。
是否有测试接口或者Demo?
谢谢!
Hello:
我对直接测试模式的过程不太清晰,请问下,这里DUT 连接到上位机,无论上位机通过HCI 命令或者UART命令去设置DUT的RF,
这里是DUT作为发射端或者接收端,是否还有另一个BLE设备作为测试?
比如DUT是发射端,另一个Ble设备就是接收端。
Direct Test Mode下,DUT是否要连接另一个Ble设备?若不连接,如何指定去收发信道数据给对方?
谢谢!
Figure 1.1: Setup alternatives for LE Direct Test Mode
这里是DUT作为发射端或者接收端,是否还有另一个BLE设备作为测试?
是的,是两个设备
若不连接,如何指定去收发信道数据给对方?
不连接发送的数据是收不到的