Part Number: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
器件型号:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK
主题中讨论的其他器件: SYSCONFIG
- simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_00_56 SDK 的 TI 内核 sysconfig 工具中增加了一项新功能。
project.syscfg(例如:simple_peripheral.syscfg)文件在 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_00_56 SDK 中还需要一个参数。
该参数的作用是为项目设置 rtos 版本,可能是 tirtos 或 freertos。如果没有参数,将导致链接器错误,从而造成内核对象符号丢失。
因此,当从 5.20 SDK 移植到 5.30 SDK 时,您需要手动更新 project.syscfg 文件,从
// @cliArgs --board /ti/boards/CC26X2R1_LAUNCHXL
更新到
// @cliArgs --board /ti/boards/CC26X2R1_LAUNCHXL --rtos tirtos
假设您在项目中使用的是 tirtos
- TI 驱动程序在30SDK 方面经历了重大更改,因此当从 5.20 SDK 迁移到 5.30 SDK 时,需要重新运行 SysConfig 工具以重新生成 ti_drivers_config.c 和 ti_drivers_config.h 文件。否则,驱动程序可能无法正常工作