Part Number: CC2640R2F
simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03
CCS V11.1
使用blestack中的simple_peripheral例程,默认一次只能传输最大20字节的数据,想传输100个字节,如何设置?
已做过如下设置,没有成功。
1、调整MAX_PDU_SIZE的值 :
#define MAX_PDU_SIZE 251
2、调整建议PDU的值:
#define APP_SUGGESTED_PDU_SIZE 251 //default is 27 octets(TX)
#define APP_SUGGESTED_TX_TIME 2120 //default is 328us(TX)
并调用
HCI_LE_WriteSuggestedDefaultDataLenCmd(APP_SUGGESTED_PDU_SIZE, APP_SUGGESTED_TX_TIME);