Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2544
大家好:我在设置 cc2541串口1的时候 很疑惑。
按照
uartConfig.configured = TRUE;
uartConfig.baudRate = HAL_UART_BR_115200;
uartConfig.flowControl = HAL_UART_FLOW_OFF;
uartConfig.flowControlThreshold = MT_UART_THRESHOLD;
uartConfig.rx.maxBufSize = MT_UART_RX_BUFF_MAX;
uartConfig.tx.maxBufSize = MT_UART_TX_BUFF_MAX;
uartConfig.idleTimeout = MT_UART_IDLE_TIMEOUT;
uartConfig.intEnable = TRUE;
uartConfig.callBackFunc = DC_Uart0_RX_Callback;
HalUARTOpen(HAL_UART_PORT_1, &uartConfig);
设置的串口1视乎不工作。而且 有两组io口可以配制成串口1.
请问 串口1应该怎么配置 如果要更改 其io口应该怎么更改?
串口0已经可以工作了。项目中需要使用两个串口。现在正犯难中。串口1用来输出调试信息,只需要简单的 收发功能就可以了
可以自己写底层驱动不?