器件用的LP-EM-CC2340R5,f3_sdk_7_40_00_64,basic_ble_profiles_freertos_ticlang
先参考了以下链接:
Flash — SimpleLink CC23xx SDK BLE5-Stack User's Guide 3.02.02.00 documentation
的例子OSAL SNV Example,当操作代码插入在App_StackInitDoneHandler时,可以成功操作
应用需要定期读取flash内容(当前测试间隔大于1s),按照同样OSAL SNV Example的代码,
当试图在可reload的软件计时器callback函数中使用osal_snv_read/osal_snv_write时,
停在了status = osal_snv_read(SNV_ID_APP, BUF_LEN, (uint8 *)buf);上,定时器不再reload,外部看到ble connect断开
osal_snv_read/osal_snv_write的使用是否是受到限制的?
可以在哪些任务/事件场所中使用osal_snv_read/osal_snv_write?