要弄个蓝牙设备,打算想选择CC2541芯片,有几个问题想问下
1,我板子打算用TPS62730输出2.1给CC2541供电,现在有个传感器输出高电平是3V的能直接接IO口用吗
2,,我打算用差分ADC采集,输入电压在0.6V~1V变化,需要先放大在采集吗
3,差分ADC参考电压用 内部1.25V还是AIN6 - AIN7 差分输入外部参考电压 这两种哪种会更合适些
4,关于蓝牙广播理解,是不是从机按设定时间一直发送广播数据,主机不用和从机连接也能收到这个数据,如果是 连接时从机还会继续广播吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
前面几个问题我回答不上来 请高手回答
最后一个问题 4. 是的,如果连接,从机就不会再广播了
谢谢,在请教下,一个主机比如手机 能同时接收多个广播吗,可以的话有没有上限
一个主机可以同时接收多个广播 从协议的角度上来说是没有上限的 从设备的角度上来说每个设备不同 一般手机接收40个没问题