我是想实现固件升级,但是想绕过OAD的实现方式,所以我尝试修改了simplePeripheral工程的默认xcl文件,Project的Edit Configuration选项仍然是CC2540而不是imageA,然后将CODE_START修改到0x830开始的地址。当然还有其他的修改,把两个xcl文件揉合了一下,按我希望的设置了分区,使用了BANK0-BANK4。
但是发现直接把编译好的hex文件烧写到flash中,就会自动运行,并不需要BIM的LJMP "0x0830“语句的跳转。
这是为什么呢?