新手上手熟悉CC2540芯片,做了一些定时器的小实验。
但是发现实际输出的波形周期误差还是蛮大的,比如定时500ms,基本周期都是510ms~520ms。
以前用AVR或DSP之内的感觉都还好,请问是因为什么原因呢?
设置如下
代码如下:
#include<ioCC2540.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//定义控制LED灯的端口
#define LED1 P1_0 //定义LED1为P10口控制
//函数声明
void Delayms(uint xms); //延时函数
void InitLed(void); //初始化P1口
void InitT3(); //初始化定时器T3
uint count; //用于定时器计数
/****************************
//延时函数
*****************************/
void Delayms(uint xms) //i=xms 即延时i毫秒
{
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=587;j>0;j--);
}
/****************************
//初始化程序
*****************************/
void InitLed(void)
{
P1DIR |= 0x01; //P1_0义为输出
LED1 = 0; //LED1灯熄灭
}
//定时器初始化
void InitT3()
{
T3CTL |= 0x08 ; //开溢出中断
T3IE = 1; //开总中断和T3中断
T3CTL|=0XE0; //128分频,128/16000000*N=0.5S,N=62500
T3CTL &= ~0X03; //自动重装,选择自由模式 00->0xff 62500/256=244(次)
T3CTL |=0X10; //启动
EA = 1;
}
/***************************
//主函数
***************************/
void main(void)
{
InitLed(); //调用初始化函数
InitT3();
while(1);
}
#pragma vector = T3_VECTOR //定时器T3
__interrupt void T3_ISR(void)
{
IRCON = 0x00; //清中断标志, 也可由硬件自动完成
if(++count>244) //244次中断后LED取反,闪烁一轮(约为0.5 秒时间)
{
count = 0; // 计数清零
LED1=~LED1;
}
}