Bluetooth

Bluetooth

蓝牙论坛

  • 蓝牙论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
蓝牙论坛
  • 话题 14348 个讨论
常见问题
  • [FAQ] LE数据长度扩展

    Annie Liu
    Annie Liu
    一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640的电源配置修改

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE的连接参数及其设置

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正

    Annie Liu
    Annie Liu
    1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE入门和常见问题解答

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 已回答

    AOA 测试问题 0 已锁定

    5334 视图
    16 回复
    最新5 年多前
    由 user6297994
  • 已回答

    关于蓝牙发送接收的问题。 0 已锁定

    679 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    RTSL AOA三角定位问题 0 已锁定

    2989 视图
    10 回复
    最新5 年多前
    由 Viki Shi
  • 已回答

    关于多角色问题 0 已锁定

    1136 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 未回答

    关于2640R2 SDK 4.1的问题 0 已锁定

    1200 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 YiKai Chen
  • 未回答

    CC2640R2F 可以使用UNIFlash下载用户程序吗 0 已锁定

    3706 视图
    17 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 未回答

    OMAP-L138 DVSDK 0 已锁定

    401 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    CC2640R2F 串口波特率 1000000 bsp,设置 2M PHY 时串口会出现 Uart Error over run。 0 已锁定

    2842 视图
    5 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 已回答

    关于主机连接和搜索问题 0 已锁定

    3261 视图
    17 回复
    最新5 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    关闭蓝牙 进入休眠模式 0 已锁定

    4563 视图
    7 回复
    最新5 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    CC2640R2F 测试代码运行时间 0 已锁定

    285 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Susan Yang
  • 已回答

    CC1352P 如果脱机运行? 0 已锁定

    2859 视图
    12 回复
    最新5 年多前
    由 Viki Shi
  • 已回答

    CC2640r2 hid_emu_kbd从SDK_1_50_00_58升级到SDK_3_40_00_10 出现icall异常 0 已锁定

    1145 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 bing zhou
  • 未回答

    CC2640R2F OAD更换密钥问题 0 已锁定

    761 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    使用BTOOL工具升级时,总是失败,这是什么原因?麻烦帮我分析下! 0 已锁定

    5320 视图
    14 回复
    最新5 年多前
    由 alan11
  • 未回答

    关于cc2640r2f使用btool连接问题 0 已锁定

    877 视图
    3 回复
    最新5 年多前
    由 Kevin Qiu
  • 已回答

    关于CC2642与CC2652兼容性的问题 0 已锁定

    752 视图
    2 回复
    最新5 年多前
    由 user6308636
  • 未回答

    CC2640R2F 使用host_test工程问题 0 已锁定

    2016 视图
    5 回复
    最新5 年多前
    由 WK C
  • 未回答

    CC2640R2F蓝牙数据发送 0 已锁定

    1910 视图
    9 回复
    最新5 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    XDS110串口无法识别 0 已锁定

    849 视图
    1 回复
    最新5 年多前
    由 Viki Shi
<>