Bluetooth

Bluetooth

蓝牙论坛

  • 蓝牙论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
蓝牙论坛
  • 话题 14342 个讨论
常见问题
  • [FAQ] LE数据长度扩展

    Annie Liu
    Annie Liu
    一、概述 数据长度扩展(LE Data Length Extension)功能允许LE控制器在连接状态下发送最大251字节的PDU数据包。在连接期间,主从设备可以协商PDU大小。相比BLE4.0/4.1最大数据通道有效负载27字节,数据速率提高了大约2.5倍。 二、更新过程 BLE4.2/5.0 为了兼容BLE4.0/BLE4.1 所以默认的TX PDU设置为 27字节,同时使用32us作为最大传输时间。在RX PDU中,默认使能LE Data Packet功能,默认支持接收 251字节,以及RX…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] CC2640的电源配置修改

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , TPS62740 PS:也适用于其他CC26XX系列芯片及CC13XX系列 一、 CC26XX系列的几种电源配置 图1显示了CC2640的电源配置。CC2640上的主电源电压称为VDDS。 该电源在系统中使用的可能性最高,通常是用户提供的唯一电源。 在常用模式下(配置为使用内部DCDC和LDO,如图1所示),主电源为内部DCDC和LDO稳压器供电,然后输出VDDR电源。 VDDR引脚的电势较低,在1.68V左右。 PS…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE的连接参数及其设置

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 1、连接参数 连接参数有Connection interval,Slave latency,Supervisor timeout这三个 Connection interval----1.25ms为单位,取值范围6~3200【即7.5ms~4s】 PS:不同系统及版本的手机对连接参数的要求不同,在连接的时候需要注意 Slave latency----0~499, 同时有效连接间隔<=16s Supervisor…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] 在CC2640中进行片外OAD时flash用完的问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Q: When I tried to implement OAD in the project, I encountered a problem with the flash size: my original firmware covers about 2/3 of the final function, the stack used is 69.6k, and the application is 47.4k. App: name original length used …
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] [常见问题解答] IDE的已知问题和修正

    Annie Liu
    Annie Liu
    1:如何在IAR中启用TI-RTOS Object Viewer(ROV)? 答:可在应用程序的Project Options->Debugger->Plugins tab下启用ROV。在下拉列表中选择“ TI-RTOS ”。 2:为什么我的 CC2650STK SensorTag仅在CCS中调试时才工作? 答:SensorTag要求使用启动映像管理器(BIM),除App和Stack项目外,还需要对其进行编程。BIM文件包含在预构建的hex image firmware中…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] SimpleLink蓝牙SIG认证更新[更新至2019年7月更新]

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640 , CC2650 , CC1350 本帖提供了支持低功耗蓝牙(BLE)的德州仪器SimpleLink™CC26xx和CC13xx无线MCU的Bluetooth®SIG认证状态的更新。对于提供规范性要求的Bluetooth SIG,此处提供的信息仅供参考。 此更新涵盖以下SimpleLink无线MCU: SimpleLink CC2640R2F 蓝牙低功耗无线MCU SimpleLink CC2640 蓝牙…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
  • [FAQ] BLE入门和常见问题解答

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2642R , CC2652R , CC2652RB , CC2640R2F , CC2650 , CC2640 , CC1352R , CC1350 欢迎使用德州仪器新一代基于Arm ® Cortex ® -M3和Arm Cortex-M4F的蓝牙5.0/5.1芯片——SimpleLink™CC26xx和CC13xxBluetooth ® 低功耗(BLE)微控制器(MCU)! 对BLE不太熟悉…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • Bluetooth
    • 蓝牙论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    关于HCI_COMM_Protocol_t类别 0 已锁定

    364 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 chunpan luo
  • 已回答

    用CC2540 MINI DK和USB dongle做SerialApp,该怎么做?用BTOOL连接Dongle做central吗,dongle的程序选择哪一个,还有就是mini DK该怎么做 0 已锁定

    2427 视图
    5 回复
    最新11 年多前
    由 user6054449
  • 未回答

    请问:在CC2540DK-MINI的Keyfob与USB Dongle之间进行“透传”,串口参数在哪里进行设置? 0 已锁定

    321 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 user6054449
  • 未回答

    Connection Control Service source code and different imgA and imgB problem 0 已锁定

    358 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 ben wei
  • 未回答

    simpleBLEperipheral中的读写profile问题 0 已锁定

    395 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 admin admin1
  • 未回答

    请教master端如何处理slave发过来的notification事件 0 已锁定

    583 视图
    1 回复
    最新11 年多前
    由 sophia ss
  • 未回答

    BLE从设备有办法可以同时间被多个主设备连接吗? 0 已锁定

    6647 视图
    3 回复
    最新11 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    simpleBLEPeripheral 读取另一个simpleBLEperipheral的RSSI 0 已锁定

    265 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 Joker Ly
  • 未回答

    BLE API定义 0 已锁定

    1375 视图
    2 回复
    最新11 年多前
    由 Susan Yang
  • 未回答

    关于BLE的消息传递接口函数问题 0 已锁定

    669 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 WerTfgrgdRand
  • 未回答

    关于CC2541的应用。 0 已锁定

    211 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 minxu bill
  • 未回答

    Pairing & Bond 0 已锁定

    391 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 jianlong yin
  • 未回答

    CC2541使用BLE1.4时,多个从设备同时广播时会不会出现碰撞? 0 已锁定

    507 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 jianzhao jiang
  • 已回答

    multitool 找不到TI OAD profile 0 已锁定

    2588 视图
    7 回复
    最新11 年多前
    由 aaronga
  • 未回答

    請問sensortag OAD function 為什麼官方release的1.4 不能使用 0 已锁定

    2813 视图
    5 回复
    最新11 年多前
    由 ben wei
  • 未回答

    CC2540 写入问题 0 已锁定

    236 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 zijun li
  • 未回答

    成功实现CC2540的UBL,真是方便,但是如何加密呢? 0 已锁定

    1807 视图
    5 回复
    最新11 年多前
    由 jianliang su
  • 已回答

    CC2541DK-MINI与CC2540DK-MINI差别是否很大 0 已锁定

    1139 视图
    1 回复
    最新11 年多前
    由 Viki Shi
  • 未回答

    CC2541 ADC 誤差 0 已锁定

    888 视图
    0 回复
    已开始11 年多前
    由 Goi-Wei Change
  • 未回答

    为什么我调用GATT_WriteCharValue函数写5个字节数据,不能写,写一个字节就可以,这个函数不是最多一次可以发20个字节吗? 0 已锁定

    987 视图
    1 回复
    最新11 年多前
    由 Susan Yang
<>