我想用TRF7960做一个RFID reader,个人经验不足,有以下几个问题,希望大神前辈们能给予指点:
1,我想使用CC2640作为主控而不适用MSP430,CC2640与TRF7960之间使用SPI通信。因为我想在这个reader module里集成蓝牙功能,而又最小面积化。接口电平没有问题,但CC2640的M3主控是32位,TRF7960是8位,在通信的时候是否会使问题复杂化?另外,是否也可以直接使用TRF7960的VDD_X(3.4V)直接给CC2640供电,我看datasheet里说TRF7960在5V供电的情况下VDD_X输出稳定在3.4V。此外,TRF7960的sys_clk不适合给CC2640使用,那个引脚应该接地处理还是直接悬空?
2,trf7960评估模块的PCB天线参考设计,其读取范围方向性强不强?是一个球状范围空间,还是板上方的空间?
求解答,谢谢!