Other Parts Discussed in Thread: CC8531
你好,现在有两个问题想咨询下:
1.我想用CC8531 的GPIO实现一个4*4的键盘按键,是否可以通过8531的GPIO映射实现?
2. CC8531的Manufacturer ID是唯一的,Product ID是可以自己写入,那么有什么办法可以把外设的设备ID传输给CC8531呢(就是learing ID功能)?
假设(MCU+8531主机为A设备,8531从为B设备,8531从为C设备)组建一个一主二从机的网络,他们建立网络的前提是ID相同,那么当量产时候,有多套ABC设备,有什么办法可以让多个B和C从设备可以和不同的A主设备配对呢?
就是B和C从设备,都可以和不同的A主设备配对(混乱配对),当组建一个ABC网络后,和其他的ABC网络不相互冲突;