我在开发一套无线抄表系统,想用sub1G点470M hz这个频段,想用CC1310这款芯片。
我想问一下,这款芯片是否有现成的通讯协议栈,我不想自己开发协议栈,觉得那样太麻烦。
我在TI网站里找到一个sub1G点通讯协议:wm bus,还有相应的方案:tida 00838。但是这个方案是针对838M hz频段的。我不知道能不能用着470Mhz?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在开发一套无线抄表系统,想用sub1G点470M hz这个频段,想用CC1310这款芯片。
我想问一下,这款芯片是否有现成的通讯协议栈,我不想自己开发协议栈,觉得那样太麻烦。
我在TI网站里找到一个sub1G点通讯协议:wm bus,还有相应的方案:tida 00838。但是这个方案是针对838M hz频段的。我不知道能不能用着470Mhz?
非常感谢!
Henry,
WMBus是针对于欧洲的抄表系统的标准。
你做470,看上去是做国内市场吧。
不知你做的集抄是要什么样的网络方案呢?
BR.az
谢谢您的及时回答!
我想参考tida 00838这个参考设计,网址:http://www.ti.com/tool/TIDA-00838?keyMatch=tida%2000838&tisearch=Search-EN-Everything
这个参考设计用的是868M的频段,协议是WM-bus总线协议,我想问一下,我只要用SmartRF Studio生成相应设置改成470频段,然后这个开发板就可以正常运行了是吗?
我现在不清楚的是:WM-bus总线协议是不是与CC1310运行在哪个频段没什么关系啊?还是只能在868频段运行,不能在其他频段运行呢?
你要是像楼上说的,买第三方模块的话,那就是变成做工程的啦。
你们是一定要自己做网络吗?
BR. Albin