CC1101 主机与从机之间进行1对1通信,主机发送一包数据,从机接收到主机的数据后给主机返回一包数据,GDO0引脚配置是0x06,经过试验发现主机发送一包数据数据后,有时候从机收不到,主机发送100包,从机只收到90包左右。通过示波器检测GDO0引脚,当未收到主机的数据时,GDO0引脚也不发生跳变。主机发送数据时,发送每一包数据GDO0引脚都有跳变,所以我认为主机每包数据都发送成功。
以下是我的主从机配置帮忙检查以下是否有误。
{CC1101_IOCFG0, 0x06},
{CC1101_FIFOTHR, 0x47},
{CC1101_PKTCTRL0, 0x05},//0x05 default
{CC1101_CHANNR, 0x01},
{CC1101_FSCTRL1, 0x06},
{CC1101_FREQ2, 0x0F},
{CC1101_FREQ1, 0x62},
{CC1101_FREQ0, 0x76},
{CC1101_MDMCFG4, 0xF6},//f6
{CC1101_MDMCFG3, 0x43},//43
{CC1101_MDMCFG2, 0x13},//13 GFSK
{CC1101_DEVIATN, 0x15},
{CC1101_MCSM0, 0x18},
{CC1101_FOCCFG, 0x16},
{CC1101_WORCTRL, 0xFB},
{CC1101_FSCAL3, 0xE9},
{CC1101_FSCAL2, 0x2A},
{CC1101_FSCAL1, 0x00},
{CC1101_FSCAL0, 0x1F},
{CC1101_TEST2, 0x81},
{CC1101_TEST1, 0x35},
{CC1101_MCSM1, 0x30},