您好,你们有没有CC1101 PCB 天线 LAYOUT?可以直接引用的?
有的,能否发给我.DDB文档?
wuyp530@163.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,你们有没有CC1101 PCB 天线 LAYOUT?可以直接引用的?
有的,能否发给我.DDB文档?
wuyp530@163.com
Luohai,
天线主要看的指标有频段、尺寸、效率、方向图等等的。你要根据你自己的产品选。这个和是不是CC1101关系不密切的。
TI有一些参考,
也可以看一下这个视频,http://edu.21ic.com/lesson/1637
BR. AZ
我的PCB尺寸是43*35mm, 频率是433MHz。 你们设计好layout PCB天线?谢谢。!
Luohai,
你的尺寸对于实现PCB天线来说有难度,不妨可以借鉴一下http://www.ti.com/lit/zip/swrc330 这块板子的。
或者,你还是去找天线厂家外协一个螺旋天线,这个体积小,性能好。
BR. AZ