RSSI指的是接收信号强度指示,随着发射端和接收端距离越远的话,我读取的RSSI值应该越小。那能否根据RSSI的大小来评估我无线传输在这个距离下的可靠性呢?比如说:当我RSSI大于某个值,那么就可以认为现在的无线传输是可靠的,麻烦大家了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
RSSI指的是接收信号强度指示,随着发射端和接收端距离越远的话,我读取的RSSI值应该越小。那能否根据RSSI的大小来评估我无线传输在这个距离下的可靠性呢?比如说:当我RSSI大于某个值,那么就可以认为现在的无线传输是可靠的,麻烦大家了。
谢谢啊!对啊,我现在也摸不准RSSI的值,我听有人说RSSI一般是在限制某些条件下(比如1%丢包率)去测试这个临界值。最近主要是老师要我测试CC1101通信距离的可靠性,这需要一定的接收指标才能评估这个无线通信距离啊。我目前想到的是测试一定距离下的丢包率和RSSI来评估可靠性。除这两个以外还有什么其他指标吗?
无线通信距离的主要性能指标有四个:发射机的射频输出功率;接收机的接收灵敏度,系统的抗干扰能力以及发射/接收天线的类型及增益;
个人认为在硬件已经确定的实际通信环境中,无线通信系统的通信距离主要取决于系统的抗干扰能力。
另外建议您使用SmartRF™ Studio来测试下。SmartRF™ Studio 是一个 Windows 应用程序,用于评估和配置德州仪器 (TI) 的低功耗 RF-IC。该应用程序将帮助射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段轻松评估 RF-IC。它对生成配置寄存器值、实际测试射频系统和查找优化的外部组件值尤为有用。
希望对您有所帮助,谢谢!