你好,版主,现在我们在用 CC85XXDK-HEADSET 做无线麦克风与无线Speaker的方案,有几个问题想请教一下。
1. 在无线麦克风方案里,想4个麦克风作为slave,连接一个Master,请问能不能实现。
通过看官方文档,CC85XXDK-HEADSET中音频转换器换选择TLV320AIC3204,此芯片只有两路的ADC,是不是最多只能接两路的麦克风,能否支持到4路麦克风。是否需要把音频转换器换成TLV320AIC34就可以实现一个Master接收4路麦克风的功能。
2 在无线Speaker方案里,希望1个Master链接4个Slave的Speaker,并且希望由Master在主机模式下分别控制每一路Speaker的音量,请问能否实现。
在CC85XXDK-HEADSET开发板上做实验,1个Master是可以连接上4个Slave,但是发现Master到Slave的通道最多只能有两路,音量的控制也只能去控制这两路的音量输出,无法实现4个Speaker分别有自己的音量。是不是只有用USB声卡的音频接口才可以实现4路音频通道的输出,才能分别控制每路音频的音量。