Other Parts Discussed in Thread: CC113L, CC115L
使用环境:
1.室内10米 穿墙5层
2.CC113L靠墙距离5cm
3.DataRate2.4kBaud Deviation 5.2kHz 晶体26Mhz 主频428MHz GFSK 功率10dBm RX滤波带宽58kHz 都是按照smartRF studio7.0 设置的
4.cc115L 发送一次 立即等待接收 cc113l收到包后立即回传10byte的应答。
5.天线已匹配过了
6.明白cc115l 单发 cc113l单收
现象:(程序相同,测试环境变化)
1.在3堵墙发送接收都可以正常进行(收发1000次 只错了3次)
2.在5堵墙CC115L 发送200次 cc113l全部都能接收正确,但是cc113l发送至cc115l后,cc115l能接收到的次数不到20%
问题:
1.请教高手怎么样调制参数解决环境2的问题。
2.规格资料书中C51规格一般是多大的?
3.规格书中原理图的电容有无特殊性能要求?