Other Parts Discussed in Thread: CC115L, CC113L
1..DataRate2.4kBaud Deviation 5.2kHz 晶体26Mhz 主频428MHz GFSK 功率10dBm RX滤波带宽58kHz 都是按照smartRF studio7.0 设置的
2.cc115L 发送一次等待8秒再发(发送数据长度12byte固定值) c113L等待接收
3.天线匹配了,频谱仪现在430--450MHz 偏差不大
现象:测试CC115L发送2500次,12次CC113L接收到的数值与CC115L发送不一致,10次CC113L接收到的数值全部是0x00, 8次CC115L发送,CC113L没有反应
1.怎么调整配置参数?
2.方便提供一下官网驱动代码吗?
3.按这个配置 最后读出的两个字节是RSSI吗?