Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC2592
Ti的工程师,你好:
我们做了个无线音频传输产品,使用CC8531+CC2592,目前样板已经调试OK,工作得很好,恶劣环境下传输距离也比较满意。
因为在准备量产,所以希望能让CC8531持续输出CW,我们可以测量输出功率和频谱,来做一些定量的优化和判断。
根据Ti推荐,貌似用Wireless Commander可以达到我们的要求,但是经过尝试之后发现几个问题如下:
1,在Production Test 下,自己编辑xml调用simpleRfTest()是可以强制发射CW波,但是持续时间太短,最长只能设置到1000 sample,频谱仪波形一闪就过去了,来不及测量。
2,改用RX/TX Test方式,配置好后也是点一下TX 的start按钮,波形一闪而过,点一次就发射一下,无法持续。而且同时激活RX时,接收几秒钟波形软件就报错,这可能是软件的bug?
3,又尝试script 方式,写了个极简单的脚本,但是每次调用rft_txtst_cw(0, enable, 122, 0)这个函数,就会报错Script execution failed ...脚本如下:
set_timeout(1000000);
id("master");
sys_reset();
wait(10);
rft_txtst_cw(0, enable, 122, 0);
有什么办法可以让CC8531持续输出CW波吗?
谢谢。