This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MSP430BT5190 与其他MSP430之区别?

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6638, MSP430BT5190, CC2560, MSP430F5438

你好,我准备用CC2560 实现蓝牙2.1+ EDR的功能。在看CC2560的资料时候,发现它推荐使用MSP430BT5190,但我之前一直在用MSP430F6638,而且我不明白MSP430BT51903跟其他MSP430在硬件上有什么区别。还是说区别在于软件上的支持不同?那我用MSP430F6638和CC2560也可以实现蓝牙的功能吧?

  • Hi Tsingleung,

    我不是MSP430的专家, 具体的430的区别你得要去TI的官网上查找相应的型号做比较, 我保证你能在那里找到非常详细的信息.

    理论上只要条件符合, 在不同mcu上都是能跑蓝牙协议栈的, 但是不同的MCU上跑蓝牙协议栈是需要移植的. 目前TI只提供MSP430F5438上的方案, 请参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Bluetooth

  • MSP430BT5190 是专为与基于 CC2560 TI Bluetooth® 的解决方案配合使用而设计的,集成了MSP430 MindTree Ethermind的蓝牙堆栈,兼容蓝牙2.1和 EDR,其他MSP430是没有集成蓝牙功能的。

  • viki说的是ez430模块. 集成的是松下的2560模块.

    由于松下在中国不提供支持, 因此目前TI不在中国大陆推广该模块. 所以还是请参考MSP430F5438的开发板, TI可以提供在此基础上的能在中国大陆得到支持的其他2560模块.

    具体情况请参考之前提供的wiki连接.

  • Hi,

    我看了一下官网页面,EZ430-RF256x包括两个带有 MSP430BT5190 的目标板,以及蓝牙模块 PAN1323 【这个是松下生产的】;但是MSP430BT5190 页面说明说明,此芯片本身也是支持蓝牙模块的,特性摘抄如下:

    • Commercially Licensed MindTree Ethermind BluetoothStack for MSP430
    • Bluetooth v2.1 + Enhanced Data Rate (EDR) Compliant
    • Serial Port Profile (SPP)
    • Sample Applications

    是否是我理解有误?谢谢解惑!

  • Hi Viki,

    EZ430-RF256x带的两个目标板都是MSP430BT5190 + PAN1323的模块.

    MSP430BT5190本身只是一颗MSP430的MCU, 只是专门针对这套方案设计, 具体估计也是基于某款MSP430而来, 其芯片本身是不支持蓝牙的.

    仔细看的话, 你可以从两块目标板上清楚看到独立的MSP430BT5190和独立的PAN1323模块.

  • 我从 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_Bluetopia_Stack ,MSP430 可以应用 CC256x Bluetopia 堆栈的吧?这个协议堆栈是免费的吗?

    MSP430BT5190 是唯一集成 MindTree Ethermind 蓝牙堆栈的吧?我有点不理解集成“蓝牙堆栈”的意思,蓝牙堆栈的实现不是用MCU运行的软件么?难道

    MSP430BT5190的蓝牙堆栈是用硬件实现的?

    此外,我可以理解成,只要MSP430硬件上可以与CC2560相连,就可以应用CC256x芯片吧?

    问题比较多,有劳你的~~感谢你的回答,

  • Hi Tsingleung,

    Bluetopia是可以跑在MSP430F5438上的. 理论上只要接口定义相同, flash跟ram足够大, 相应的MSP430系列就可以跑bluetopia.

    Bluetopia在TI的wiki上提供下载的部分是免费开放的, 其他部分需要收取相应的费用, 并非免费.

    Bluetooth stack应该叫蓝牙协议栈, 不是堆栈. 蓝牙协议栈的实现是需要MCU运行的软件. MSP430BT5190上面也是跑的协议栈软件.

    是的, CC2560只有UART口, 理论上只要有UART口就能相连, 具体的应用得看CPU的接口以及能力.

  • 谢谢 Yan的回复,你的回复对我帮助很大。

    你的意思是PAN1325/15在中国大陆是买不到的,要在类似Digkey这种渠道购买吗?

    目前CC2560的模组,是否只有wiki中看到的,下面这些?由于我们对尺寸比较敏感,除了PAN1325/15的模组外,其他体积都太大了。

  • Hi Tsingleung,

    没错, TI不提供直接的渠道购买这些模块.

    但是TI在中国有其他的cc2560模块提供, 尺寸上并不比松下的大. 功能一样, 也可以用在MSP430上. 具体情况请联系你们当地的TI销售, 可以通过他们咨询情况.

  • 好的,非常感谢你的回答~!