我们将在春节假期期间对网站进行维护,可能暂时无法访问,同时工程师回复将有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于CC1120的AGC调整机制的问题

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

我们使用信号源对CC1120进行信号收发测试。使用的收发配置如下:

  • Preamble Num为2字节
  • Sync Word为16 bit
  • Pkt Len为40字节

被测单元是参考tidr227 - RF Layout Reference Design for 420-470 MHz (CC1120) Schematic文档制作的Demo板。

AGC相关的寄存器配置如下:

在测试过程中对以下寄存器进行读取

在不同的信号输入强度下,我们得到如下表的测试数据。

问题1.  从表中可以看出,某些被测单元在某些固定的信号强度输入下AGC Front End增益会发生波动,AGC的Front End增益在相同的输入下为何会产生波动?

 

问题2.  影响AGC增益表现的软件上的因素有哪些?AGC调整的机制是什么(调整后的目标值是什么)?

 

问题3.  硬件是否也会对AGC的表现有影响?如果有,有哪些因素?

 

问题4.  发生这种AGC波动导致接收异常的情况,有什么改善的建议?

希望能得到贵司技术人员专业的指导,谢谢!