1、什么是map文件
CCS编译后会生成后缀为.map的文件,此文件映射了所有的程序、数据及IO空间
2、map文件有什么用
程序开发的时候需要分析内存使用情况,查看是否溢出等,map文件可以直观地展现项目的内存使用情况
3、如何生成map文件
3.1、CCS一般是默认生成,build后一般位于workspace下项目的debug文件夹下。
3.2、IAR按照下图设置
4、map文件跟.out文件有什么区别
常常有客户咨询没加多少功能,为什么生成的.out文件这么大。CCS编译生成的.out文件大小不代表下载进芯片的程序有这么大,因为可执行文件包含实际未加载到目标的符号调试信息。为了确定程序中代码和数据的实际大小,最好查看map文件。
MAP文件里包含文件头、内存配置、段映射、全局符号等,类似图如下:
5、文件里各部分定义建议看下下面这个帖子,比较详细:
https://blog.csdn.net/farsight_2098/article/details/84964940