我用TRF7960读写M1卡,电路部分参考Lm3s9b96的那个评估板,我的板子上天线部分已经输出13.56M正弦波,现在可以对TRF7960进行寄存器(0x00到0x0F)的读写,但是在用TI例程进行M1 读卡操作,当运行这个函数时:
ulUIDSizeNew = 10;
iResult = MIFAREOpen(MIFARE_KEY_A, g_uiBlock, g_pucAccessKey, 6,
pucUIDNew, &ulUIDSizeNew, iCard);
返回MIFARE_ERROR_NO_CARD,即没有找到卡片,但是有时候会找到卡片,这是我看到pucUIDTmp里面是4字节的UID,您给分析一下原因。
另外,50Ohm匹配怎么做?怎么样调制天线?
adu这个软件怎么使用?最新版在哪里有下载,请提供以下。