Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2530, CC2520, Z-STACK
各位好:
我有以下疑问,请各位帮忙解答以下:
1.如果不使用参考设计的3个引脚,即P1.4,P1.1,P0.7 是不是不能正常使用 Smart RF Stadio 了?
CC2530+CC2591 时,需要有3个I/O 作为配置引脚 参考设计中的引脚为: PA_EN -- P1.1 LNA_EN -- P1.4 HGM_EN -- P0.7
如果不使用默认引脚,在 Smart RF Studio 中,测试模块的发射功率,是否会有影响
2.Smart RF Studio 和 CC-debug 的通讯原理
Smart RF studio 通过 DC DD 两个调试引脚连接CC2530,在控制CC2530时,是否还使用了SPI通讯?
如果没有使用SPI接口和CC2530通讯,那CC-Debug中留有SPI接口的用途是什么,是为了和CC2520这类 transceiver 芯片吗?
3.Smart RF studio 下载到cc2530的代码是否是在RAM中运行?
我发现只要拔出cc-debug,模块重新上电,模块运行的代码还是原来的代码。