This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc1125的寄存器疑问

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

1125的一些寄存器不知道该怎么用,起的啥作用请解惑,谢谢!

CC1125

Page 70

      DCFILT_CFG – Digital DC Removal Configuration (数字直流…….)

      里面有个直流滤波器及带宽设置

 

Page 71

      FREQ_IF_CFG – RX Mixer Frequency Configuration(接收机混频器设置)

      是混到零频?

 

Page 72

      IQIC – Digital Image Channel Compensation Configuration(数字镜像通道补偿设置?不懂)

 

Page 74

      MDMCFG1 – General Modem Parameter Configuration(常规的调制解调参数设置)

      2:1   DVGA_GAIN       固定的DVGA增益(?)

      0     SINGLE_ADC_EN   IQ通道 \ 只有I通道

 

Page 75

      MDMCFG0 – General Modem Parameter Configuration

      里面有个数据滤波器?

 

Page 76-78

      AGC_CFG3~ . ~AGC_CFG0  目前是按照初始默认值

 

Page85-86

      PA_CFG2----PA_CFG0      功率放大器配置

  • 大部分概念是信号处理(Signal Process)的基础概念,建议查阅相关书籍。另外使用中可以先用SmartRF中的预设参数,大多不需要修改。

  • 其实这些概念我都明白,就是确认下概念和这些寄存器说的是否是一会事。毕竟初次使用1125这种最新的RF窄带收发器,疑问较多,还请赐教,谢谢!

    Page 70

          DCFILT_CFG – Digital DC Removal Configuration (数字直流…….)

          里面有个直流滤波器及带宽设置

    疑问:这是是不是数字直流调频的滤波器带宽设置?

    Page 71

          FREQ_IF_CFG – RX Mixer Frequency Configuration(接收机混频器设置)

          是混到零频?

    这个频率就是IQ解调器的最终解调出来的零中频?这个零中频一般IQ解调是直接就解调出来了,为何你们是通过计算得知,而计算是有可能算错的。

     

     

    Page 72

          IQIC – Digital Image Channel Compensation Configuration(数字镜像通道补偿设置?不懂)

    这个是发射还是接受的IQ信号补偿?

    补偿的话是一开始发货根据发射频率、带宽、温度就补偿好呢?还是在工作中它自己实时

    补偿?

    Page 74

          MDMCFG1 – General Modem Parameter Configuration(常规的调制解调参数设置)

          2:1   DVGA_GAIN       固定的DVGA增益(?)

          0     SINGLE_ADC_EN   IQ通道 \ 只有I通道

    这个DVGA_GAIN是框图里面的可编程增益放大器吧?我根据RSSI强度大小来选择增益?

    另外:框图里面的DVGA后面的低通滤波器是固定呢还是可编程呢?滚降系数多少?

    进入ADC后还有个滤波器设置,这个是调节ACS的滤波其截至带宽吗?

    Page 75

          MDMCFG0 – General Modem Parameter Configuration

          里面有个数据滤波器?

    疑问:这个是发射的数据成形滤波器吗?成形系数一般是从多少到多少可以设置?

    Page 76-78

          AGC_CFG3~ . ~AGC_CFG0  目前是按照初始默认值

    疑问:以下滤波器不明白起啥作用,怎么设置

    1,  AGC_SYNC_BEHAVIOR

    2,  AGC_WIN_SIZE

    3,  AGC_SETTLE_WAIT

    4,  AGC_HPST_LEVE

    5,  AGC_SLEWRATE_LIMIT


    另外

    跳频是的步骤是怎样的?不是仅仅设置跳频频率寄存器吧,前后还得一些别的步骤吧,请把这些步骤详细描述出来,谢谢!