This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc1101 前导质量阈值如何理解

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

1.cc1101 前导质量阈值如何理解。
2.0×03:FIFOTHR中的CLOSE_IN_RX是用来干什么的。
3.调制解调器偏差设置 怎么理解,不是有频率偏移补偿配置了么,调制解调器偏差设置怎么设置。
4.FREQEST—解调器的频率偏移估计与调制解调器偏差设置中的配置值有关系吗。

  • 1. 我的理解:Preamble Quality Threshold (PQT) 就是给 Preamble Quality Indicator (PQI) 设个阈值,来排除随机噪声产生的错误同步。因为随机噪声不会以010101这样的形式存在,所以PQI 就上不去,达不到 PQT。

    2. 在近距离通信时Rx容易饱和,可以通过调整可编程衰减来变动Rx接收功率返回。请参考DN010: http://www.ti.com/lit/an/swra147b/swra147b.pdf

    3. 频偏补偿机制是对 Frequency Offset 而言。这里是对 Deviation而言。我们需要注意Offset 和 Deviation 的概念差别。

    4. 同上。

  • .调制解调器偏差设置是根据什么设置的,数据手册上没有提到