设定中断点与中断点后,是否能知道运行时间?^.^
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CC Debugger 有DD, DC 和 Reset 几条线连接,原则上有DC (Data Clock) 就可以获取时间信息。请问为啥有这个需求?
你好,请问用CC Debugger给CC2510下载程序需要接哪几根线?是10根都接上还是只接DC,DD,RESET,VDD和GND呢?如果另外5根线(CSN,SCLK,MISO,MOSI和给目标板供电的3.3V第9脚)也全部接上的话会不会有什么问题?
DC, DD, RESET, VDD, & GND。 SPI接上没啥用。
SPI接上会不会对下载程序有影响?现在我的板子就是不能下载程序,各种方法都尝试过了,我在怀疑是不是因为下载接口我多接入了SPI导致不能正常下载?