HI,
我现在想采用CC1310+PA/LNA,使用的功放是 SKY2435L,发现LNA在放大信号的同时,也放大了周围环境的噪声,使得微弱信号(小于-100dbm)不能得到较好放大效果,经过LNA传输到CC1310上的CRC校验错误,信号大于-100dbm 不存在这个问题, 这需要怎么样的调整呢?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI,
我现在想采用CC1310+PA/LNA,使用的功放是 SKY2435L,发现LNA在放大信号的同时,也放大了周围环境的噪声,使得微弱信号(小于-100dbm)不能得到较好放大效果,经过LNA传输到CC1310上的CRC校验错误,信号大于-100dbm 不存在这个问题, 这需要怎么样的调整呢?
谢谢
您好,
1.建议尝试调整 LNA 的增益,降低 LNA 的增益会减少对噪声的放大效果,同时也会对信号放大有一定影响,谨慎调整,找到一个合适的增益水平。
2.同时限制 LNA 的宽带以减少对噪声频段的放大。
3.优化天线布局。
1、调整LNA增益,意思是更换LNA芯片?
2、即使限制了 我需要的频段也还是有的吧?
您好,
LNA只是改善前端信噪比,不能改善周围环境信号的信噪比。
如果是私有模式的话,可以用更低的通信速率,从而降低接收机带宽来改善。
你好,我在论坛上 找到一个之前 CC1310+2435L的应用文档,我看这边L6 C34是用来匹配的吗?
您好,
上面这个电路左边是个差分电路,到右边合成一路了。
在 TR 电路中,L6 是用于阻抗匹配和滤波进化信号的;C34 可以阻止高频噪声进入功放电路。
对于您的初始问题可以参考一下以下帖子,希望能够帮助到您:
https://e2echina.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/148066/cc1310-lna
那这边 两个100pf 是不需要修改的吗,,L6作为阻抗匹配需要调整
您好,
电路两个 100 pF 的电容在滤波方面就是最合适的选择。
这个 LC 滤波器作用是保持输入信号的稳定性,滤除高频噪声和干扰。
两个100pf 是不需要修改的吗,,L6作为阻抗匹配需要调整
不需要修改电容值。
在射频电路中,常见的改变阻抗力的方法是使用串联/并联电容或电感的办法。
一些驱动器的阻抗比较低,可以串联一个合适的电阻来跟传输线匹配,例如高速信号线,有时会串联一个几十欧的电阻。而一些接收器的输入阻抗则比较高,可以使用并联电阻的方法,来跟传输线匹配,例如,485总线接收器、CAN总线接受器,常在数据线终端并联120欧的匹配电阻。(始端串联匹配,终端并联匹配)。
谢谢答复,我还有两个问题
1、L6 是作为阻抗匹配的话,如果L6不能匹配那么好怎么办?
2、这块电路我直接使用launchpad推荐的滤波电路行不行?
阻抗匹配的过程通常需要不断地调整和优化,如果效果不理想,您可以试试以下几种方法:
CC1310+PA/LNA,LNA是低噪声放大器,主要用于接收电路设计中。因为接收电路中的信噪比通常是很低的,往往信号远小于噪声,通过放大器的时候,信号和噪声一起被放大不利于后续处理,这就要求放大器能够抑制噪声。
所以,LNA在放大信号的时候基本上电流很小,一方面是信号小,因为电流大的话NF会变差。
PA是发射电路用的信号放大,LNA是接收信号放大。PA主要侧重输出功率 ,LNA侧重噪声系数。
另外,您将 CC1310+2435L 的应用文档贴上来我看看具体是如何说的。
您希望在 LNA 之前加入信号滤波器,这样的确可以减少传入 LNA 的噪声,提高对微弱信号的灵敏度。
您把想要加入的滤波器电路也贴上来分析一下。
,我的意思是电路还是用这种 直接接入2435l的TR端口,,,回复点错了,点成问题已解决了
您好,
这是一个级联的高通滤波器,确实能过滤一些低频的噪声。
将滤波器接入 2345L 芯片前,您需要确保滤波器的设计参数与 LNA 的工作频率相匹配,并且滤波器的输入输出阻抗与 TR 端口的阻抗相匹配。
抱歉我只能给出这样的建议,需要进行电路仿真实验,实际测试滤波器和 LNA 组合以验证其性能。
我会继续跟进此问题,有新进展会立即回复您。
1、这个是launchpad的上的设计参数,这个也还是需要修改的?
2、那2435L文档里没有使用这个呢?
抱歉,
您是需要硬件设计滤波电路来滤除进入 LNA 的噪声吗?
如果不是,您想直接使用开发板上的滤波电路接入到功放的 TR ,这是可行的。
好的 ,我的意思就是开发板上的滤波电路接入到功放的TR, 但是为什么应用文档里面这样设计呢
您好,
频率范围不一样。
开发板上的滤波电路用于特定的频率范围内的信号处理,例如:287-351, 359-439, 431-527, 718-878, 861-1054(NHz)。
SE2435L 射频前端模块,专为 ISM工作频段为860MHz 至930MHz 的频段应用。
好的,谢谢 。
您知道 2435L ANT端口到天线这边的射频电路 我这边需要进行调整吗?如果需要,该如何调整呢?
可以支持 915 MHz,请看设计说明:https://www.ti.com/lit/an/swra416/swra416.pdf?ts=1703577220828
天线我看过是可以的 ,主要是这个电路支不支持915M,, 或者说我直接使用文档中电路和元件参数, 也可直接应用在915M,没有影响?
支持 915MHz 。
这个文档的意思主要针对印度使用865到867 MHz 频带进行了测试,但同时也测试了 915 频带,所以也是支持 915 频带的 。