我最近用cc2530+CC2590做吧一个电路,在开始时正常,但是用一段时间后电流偏大,检查发现是cc2590的原因,及时是在睡眠时也用60-89mA的电流,换了一个新的芯片后正常,这种情况已经出现了好几个了,电路图基本是按照参考设计做的,所以想问一下是什么原因呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用电池供的电,不是太稳,但应该也会有大的纹波吧,问题出现后用稳压电源供电也不能恢复正常。
现在检查发现是AVDD_PA2与ANT引脚被击穿,之间的电阻只有20 Ohm,不知道是什么原因可以导致这种情况发生呢,在使用过程中是用电池供电,没有加任何电源芯片,应该不会没有出现电压过大的情况,求大神帮忙分析一下啊!
有没有可能昌静电的问题呢,如果真是静电的问题,那怎么才能确定芯片就是被静电击坏的呢,求救啊!
试验做了接触式静电的测试,发现在电压到1000V时管脚已经被击穿了,芯片手册上给的数据是1900V,实测的结果为什么会差这么多啊