This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求一2.4ghz低功耗通信方案,求工作人员看看能不能实现。有做过的朋友提供方案的,愿意直接购买。

Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2530, CC2640

本人需要一款超低功耗通信方案,两个设备,主从通信,A设备为主,B设备为从,主设备不考虑功耗问题,B设备要求平均电流低于10uA。

每秒通信一次,每次传输数据20byte,主设备可以一直广播数据,从设备接收完一次数据后立即休眠。 现在的问题是——从休眠到接收,再到休眠的功耗难以控制。

以CC2500为例,数据手册上说从休眠到接收模式是240us,接收数据按250kb速率计算,需要240us+100us完成一次数据接收,那么平均功耗就是400nA+13.3mA*(250us/1s) = 3.725uA。 以上是理论计算值,求朋友帮忙做出来,付费做。

芯片不限于CC2500,ZigBee的CC2530裸奔来做也可以,成本不是很敏感,功耗敏感。。。。

产品上用,急求啊!

  • 目前功耗最低是 TI 新一代的 BLE SoC CC2640 ,可以用它来跑私有协议接收广播包。 不过每秒收 20 Byte 的应用下,  要做到平均 10 uAm,理论上可以做到接近。假设接收电流 5.9 mA, Throughput 150 kbps,  Standby 电流 2.7 uA, Standby 到 Active 为  151 us ,这段电流按 550 uA 计,粗略估算平均电流为 8.7 uA。但是这里面不含芯片周边设备和接口的功耗。

    你们是要要买含软件的模块吗?

  • 你还可以等 TI 即将推出的同样低功耗的 Sub-1GHz 私有协议方案,同样的功耗下传输距离更远。

    这种收广播包的机制,还需要考虑丢包的问题,接收端还需要和发送端时钟同步。