先来看看这个HomeKit视频在讲些什么呢?
1.HomeKit Demo系统框架
2. HomeKit Demo包含了16个HomeKit服务,其中
8个RGB LED Services(Bedroom Led/ Kitchen Led /Dining Led /Entrance Led...);
1个PWM RGBLED;
1个普通 LED 控制;
1个插头控制;
1个PWM风扇控制;
1个温度传感器;
1个光线传感器;
1个运动传感器;
1个电池检测。
我们可以通过点击HomeKit上的图标进行控制每一个服务,比如可以调节一个RGB LED的亮度,颜色等参数,还可以调节风扇的转速,也可以读取当前温度传感器的数据,还有当前室内的光线强度值,而且当我们移动Demo板时还可以触发运动检测的服务。
当然除了可以单独的通过独立的按键进行控制之外,我们也可以加入场景控制,比如我到家了,点击后会看到有不同功能的LED同时控制。
甚至我们还可也通过SiRi来控制这些服务,比如 Siri turn on the Bedromm led, turn off the fan, what is the tempsonsor, what the lightsensor,等
想知道实际操作是怎么样吗?赶快点击视频观看吧!