您好!
SWRA502B文档上说CC3220保持与路由器的连接,功耗大概是825微安,但是我自己实测功耗大概是2~3mA左右,
测试环境:路由器是tp-link TL-WR885N,beacon时间设置为100ms,开启WMM。
代码:使用的是 simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04\examples\rtos\CC3220S_LAUNCHXL\demos\power_measurement 的工程,就将路由器的SSID和key修改为自己的,然后将唤醒发送数据的操作给注释了。
请问为什么功耗方面会有这么大的差异?这对我们的产品的使用影响很大!请问我这边如何能够复现出你们的825uA左右的功耗?非常感谢!!!