我现在调试的板子采用的是DSP+CC3000的方案。现在DSP端的SPI做主,我把时钟配置成6.25MHz,DSP端能通过SPI发送数据出去,通过示波器监测,时钟,片选,数据都有输出,但与CC3000相连的IRQ线一直为高。
我按照官网SPI接口介绍发的 HCI_CMND_SIMPLE_LINK_START命令给CC3000,具体为:0x01 0x00 0x05 0x00 0x00 0x01 0x00 0x40 0x01 0x00 。发送后现在不能确定CC3000收着没,是不是CC30000收着该命令后会返回一个命令过来啊?
现在我调试的板子上的CC3000是没有烧写任何代码的,C3000出厂里面有固件可以通信吗?
我DSP做主发命令数据时IRQ线一直为高是不是标示CC3000没有接收到数据啊,这CC3000又不能通过仿真器什么的进去看,该如何确定我发的命令它接收到了,是通过他是否有返回来判断吗?
在硬件正确的状态下,发送 HCI_CMND_SIMPLE_LINK_START给C3000,是不是正常的话都应该有返回啊?下载我不中的该如何调试了!
希望各位大神和版主能帮我解答下啊!