TI专家好:
我的问题是如何区分不同的cc3100的对象。
具体的就是,假设,我有一个无线路由器,周围有各个不同的cc3100芯片所在的设备,那么,我的路由器发来的指令肯定是给某个设备的,这个肯定固定,比如通过IP绑定我的这条指令。
而在路由器周围的各个cc3100的芯片肯定都能够接到这个指令,但是是不是由该板子解析这个指令,取决于比如IP能否和我们的指令中携带的IP一致。
问题:
1、我看了sdk里面有关于IP设置的,cc3100的IP的设置是否是通过这些API来实现设置的 ?
2、就设计原理而言,cc3100的驱动程序里面是否是通过匹配cc3100的IP和接收到的指令的IP来决定报文是进一步解析或者丢弃的 ?
谢谢