Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100BOOST, UNIFLASH, CC3200
我们以前的产品使用CC3000的模块(和STM32单片机)。
现在计划使用CC3100的芯片自己做板子。这样做可行吗?
参考CC3100BOOST这个板子的电路。请问有什么地方需要注意的吗?
我知道有以下几点:
电源
RF信号
时钟
SPI flash
HOST Interface
看起来不是很难。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100BOOST, UNIFLASH, CC3200
我们以前的产品使用CC3000的模块(和STM32单片机)。
现在计划使用CC3100的芯片自己做板子。这样做可行吗?
参考CC3100BOOST这个板子的电路。请问有什么地方需要注意的吗?
我知道有以下几点:
电源
RF信号
时钟
SPI flash
HOST Interface
看起来不是很难。
是的,可以使用CC3100及MCU 自己做板子
建议尽可能copyTI的官方参考设计,尤其是射频部分
TI有一个PCB注意事项的文档 http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/swru370a/swru370a.pdf
关于SDK,您可以参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC31xx_SDK_Sample_Applications
谢谢回复!
我们现在硬件正在设计中。关于软件和工具方面,我还有不懂。
Uniflash 这个工具是否只是用于调试过程?
我们自己做的板子,需要使用这个工具吗?
这个工具是用来操作芯片的固件的,还是芯片配套的SPI flash的?
Service pack是个什么概念?是什么作用?
我这样理解对吗:
Uniflash 这个工具通过UART口,来操作CC3100的SPI flash的文件系统,包括里面的文件系统,配置文件,firmware patch升级等。
CC3100 CC3200芯片出场的时候内部应该已经有了固件,我们也可以通过更新firmware patch的方式(类似CC3000)来更新固件。
非常感谢!
是的,和CC3000比较类似的,你的理解是对的。
也请参考WIKI:http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC31xx_%26_CC32xx
上面有很多硬件软件有用的资料。