你好, 是否 3220
SimpleLink SDK TI 15.4 Stack Plugin 此sdk中提供的collector 和simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07中的
coprocessor 例程并不是配套使用的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好, 是否 3220
您好,
这个是CC1310低版本的SDK
https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/SIMPLELINK-CC13X0-SDK/2.20.00.38
此SDK适用于CCS8.1.0
建议您降版本使用
您好,我这边刚尝试下载是没有问题的
但SDK没办法上传
您打开上面那个网页后需要提交一个申请
一个点 civil 一个点 aceept
已经使用了支持的版本
但是无法通过编译,请问如何解决
您好,基于原始问题已经解决,新的问题为您重新开贴,
以下是新帖地址,将在新帖回复您。
你好,新帖的编译问题已经解决,然后我使用2.20.00.38这个版本的sdk编译 coprocessor 例程代码下载后和之前的现象一样,uart并没有输出,仿佛他们并不是配套使用的,请问这个问题该如何解决?
您好,论坛秉持着一贴一问的原则,我会在原始贴进行解答。