Other Parts Discussed in Thread: CC3200
cc3200作为创建多个套接字,连接多个服务器时,有异常
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
CC3200可以同时支持 8 sockets,这意味着可以同时创建和连接最多 8 个 TCP 客户端。
常见的方法是 TCP 客户端使用单独的线程。其他选项可以是使用 sl_Select() API 的单线程。
您的异常情况具体指的是什么?
感谢您的回复,下面是我建立两个TCP的连接,报错都ASSERT_ON_ERROR(CONNECT_ERROR);
也就是在单线程情况下,一般使用sl_Select() API 建立多个TCP客户端吧,我在serial_wifi.c中找到了参考代码,感谢您的指点
有sl_Select建立多个tcp客户端的参考用例吗?
有sl_Select建立多个tcp客户端的参考用例吗?
CC3200 设备支持类似 BSD 的套接字。在互联网(以及 e2e 论坛)上,您可以找到许多如何为多个同时连接的客户端创建 TCP 服务器的示例。
下面是我建立两个TCP的连接,报错都ASSERT_ON_ERROR(CONNECT_ERROR);
根据您提供的代码,出现的原因和建议有:
1.TCP 服务器未响应、网络问题或连接参数设置不正确导致。
2.宏 ASSERT_ON_ERROR 的触发条件不仅仅是连接错误,您可以了解一下具体的触发条件
3.连接错误时,打印出具体的错误码或错误信息