This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助,终端设备入网失败

情况是这样的,有一台协调器组网后终端设备无法入网(其他同固件的协调器正常),卡在association request那里(抓包文件已传),终端设备入其他协调器可以正常入网,问题出在协调器那边,现需要排查具体是由哪部分的设备故障引起的,麻烦告知下什么设备可能出什么问题。

我想了解以下几点

1、测试入网的时候AF_INCOMING_MSG_CMD不触发,之前的afIncomingData()断点调试也运行不到那里,这种情况是数据接收不到这样说对吗?

2、数据接收不到那在应用层这里处理之前,还需经过物理层,mac层,网络层,怎么判断数据是物理层接收就出了问题,还是物理层接收了,到Mac层或网络层处理才出的问题。

3、我知道数据帧到物理层后会有PD_DATA.indication原语发给mac层,然后一层一层处理后通过原语往上发,那么怎么可以验证mac收到这条原语了,是函数还是寄存器麻烦告知下具体的函数名或者可以从查看那些寄存器以及值是怎么判断为数据到了。

不了解的话也可以给我一个排查的思路,清楚些

在此先谢过了

附上规范:

协议栈版本ZStack-CC2530-2.5.1a

一终端设备一协调器(固件都是新烧录的)

1.psd