Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, ENERGYTRACE
图1:
图2:
使用的是zed_light_cc1352p_2的工程, 目前在此基础上添加了网络流程(入网扫描,重连)和CUI_DISABLE。 当设备进入网络后,此时协调器断电,设备会进入每5s进行一次rejoin的流程,在若干秒后发现BeaconReq时的电流达到了20mA左右,请问这正常吗? 如果是正常,那该部分电流消耗在哪部分?
PS:1. 目前测试在50, 70和100s左右出现过该现象
2. rejoin使用该接口:UtilTimer_setTimeout( EndDeviceRejoinClkHandle, SAMPLEAPP_END_DEVICE_REJOIN_DELAY );
UtilTimer_start(&EndDeviceRejoinClkStruct);
3. 上图为捕获的电流图