TI 实时操作系统(又称 SYS/BIOS 或 TI-RTOS)是一款成熟且强大的 RTOS,为多代微控制器产品提供支持。 它仍然是支持 SimpleLink CC13XX 和 CC26XX SDK 的主要 RTOS。 德州仪器 (TI) 正在继续投资 SimpleLink 产品系列,重点在于改善用户体验,因此正在转向下一代 TI-RTOS 以降低 SYS/BIOS 操作系统的复杂性,从而更好地匹配 SimpleLink 产品。
此更新为 SDK 带来了多项增强功能,您可以在 5.30.00 版本中使用 TI-RTOS7 的 RTOS 源代码兼容版本对其进行评估。主要的更新将包括:
- SimpleLink SDK RTOS 配置已与 SysConfig 的通用配置技术保持一致。 通过从构建和配置过程中删除 XDCTools,可以降低 SDK 的复杂性。 另外还能显著缩短内核的构建时间。在所有情况下,我们的 SDK 示例中的配置、编译和链接时间都有显著降低。现在,即便是最简单的 TI-RTOS 示例也可在极短时间内完成编译。例如,“empty”构建时间从 3:09 减少到了 0:18。
- 通过减少flash和 RAM 的使用,运行时性能和 RTOS 配置的性能同时得到了提高。
- 生成更简单、更小且更方便查看的配置 C 代码,同时消除生成的模块头文件。
- TI-RTOS7 代码库可以更好地适应当前行业标准,更加便于客户使用和理解。
- IDE 调试体验得到显著改善。CCS 现在可以在调试的过程中正确执行内核函数,并且我们在 IDE 中能够轻松查看内核结构和定义。

SimpleLink SDK 将在 2022 年 7 月前继续提供 SYS/BIOS6 内核,但目前请先查看 TI-RTOS7 中的更新内容。 了解更多更新情况,请查看最新版本 SimpleLink CC13XX 和 CC26XX SDK