Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, CC2530
各位工程师:
你们好!我现在使用IAR7.6版本,TIMAC - CC2530 - 1.3.1协议栈,之前使用NON-BANK工程,生成的hex文件能够运行,现在我使用了flash部分,换成
BANK工程,生成的hex文件无法正常运行,但是我直接用IAR仿真下载时,是可以正常运行的。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
建议试试在IAR的编译选项设置中去找找原因。
无法正常运行?可以提供更详细的诊断测试信息么。
板子没有按照程序运行,使用CC2530EB object工程时,按照设置生成的hex文件是正常的,如果使用CC2530EB object-banked工程,设置不变,生成的hex文件就无法使用。
您好,请问下您解决了这个问题嘛?我也遇到这种现象,如果解决了,可以告诉下怎么配置嘛?
多谢了