请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1044AV-Q1 主题中讨论的其他器件:TCAN1044A-Q1、 AWR1843
大家好、
TCAN1044A-Q1似乎不支持3.3V 系统。
如果我想连接 AWR1843中3.3V 系统的 MCU , TCAN1044A“V”-Q1是唯一的解决方案吗?
>>如果确实如此、您能否帮助 支持 TCAN1044AVDRQ1 20个器件? Thx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
TCAN1044A-Q1似乎不支持3.3V 系统。
如果我想连接 AWR1843中3.3V 系统的 MCU , TCAN1044A“V”-Q1是唯一的解决方案吗?
>>如果确实如此、您能否帮助 支持 TCAN1044AVDRQ1 20个器件? Thx
您好、Kygo、
任何带有"V"后缀的 CAN 收发器都支持将数字信号电压转换为提供的 Vio 电平。 TCAN1044AV 支持低至1.7V 的 Vio。 但是、该器件需要为 Vcc 提供5V 电源。 不含"V"后缀的器件不支持 Vio、并且该引脚可能具有不同的功能(TCAN1044A 引脚5为 NC)。
数字电压转换也可通过其他方式在外部完成、以允许 TCAN1044A 的5V 域与低压 MCU 信号进行连接。 但是、这将需要电路板上的额外组件、并在信号线路中引入更多延迟。 在这里、TCAN1044AV-Q1似乎是您首选的解决方案。
如果您有任何疑问、请告诉我。 如果我们已经回答了您的问题、请单击绿色按钮告知我们。
此致、
Eric Schott