This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:StackWrapper Won #39;t 在 CCS 中成功构建

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/970052/cc2652r-stackwrapper-won-t-build-successfully-in-ccs

器件型号:CC2652R

SDK: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54

目标:CC2652 LaunchPad

我正在尝试在 CCS 中重建 StackWrapper 项目、但结果失败、出现如下错误。 当文件实际上位于 StackWrapper 文件夹下时、CCS 似乎无法找到 build_config.opt。

我已经尝试将 opt 文件复制到工具库中、但很不幸。 请提供一些有关正确项目设置的提示、谢谢。

BTW、项目可以在 IAR 中正确编译。

说明资源路径位置类型
#35 #ERROR 指令:"Build Configuration Error:至少需要一个控制器构建组件!"ccsproject/Stack_Wrapper第99行、外部位置:C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35\source\ti\ble5stack\inc\bcomdef.hC/C++ problem
cannot open command file '/build_config.lit':no such file or directoryble_dispatch be_jt_c+/ble_c+
命令无法打开命令文件'/ble+/ble_config.opt_c+/ble+c+命令:无法打开命令文件'/ble+c+命令文件'/ble+c+命令文件'/ble+c+命令'/ble_dis.opt_commit_ble_ble_c+c+c+命令
没有这样的文件或目录common_rom_init.c/Stack_Wrapper/ROMC/C++问题
无法打开命令文件'/build_config.opt':没有这样的文件或目录gap.c/Stack_Wrapper/HostC/C++问题
无法打开命令文件'/build_config.opt':没有这样的文件或目录gapbondmgr.c /Host C/C++问题:无法打开命令文件'/build_config.opt'
没有这样的文件或目录GATT_uuid.c/Stack_Wrapper/HostC/C++ Problem
无法打开命令文件'/build_config.opt':没有这样的文件或目录gattservapp_util.c/Stack_Wrapper/HostC/C++ Problem
无法打开命令文件'/build_config.opt':没有这样的文件或目录 hace_wrapper.c:无法
打开命令文件'/common_config.c 文件'/stack_c+c+c' 没有这样的文件或目录hal_flash_wraper.c/Stack_Wrapper/HAL/CC2650/驱动程序 C/C++问题
无法打开命令文件'/build_config.opt':没有这样的文件或目录iCall_lite_translation.c/Stack_Wrapper/ICallBLEC/C++问题
无法打开命令文件'/build_config.opt'或iCall_startup 命令文件'/ove.c+:
无法打开命令文件'/op_config.opt_config' 没有这样的文件或目录NPI.c/Stack_Wrapper/NPIC/C++问题
不能打开命令文件'/build_config.opt':没有这样的文件或目录oned.c/Stack_Wrapper/toolsC/C++问题
不能打开命令文件'/build_config.opt':没有这样的文件或目录osal.c /stack_Wrapper/C问题
不能打开命令文件'/ocl+c' 没有这样的文件或目录osal_bufmgr.c/Stack_Wrapper/OSALC/C++问题
不能打开命令文件'/build_config.opt':没有这样的文件或目录osal_cbtimer.c/Stack_Wrapper/OSALC/C++问题
不能打开命令文件'/build_config.opt':没有这样
的文件或目录 osl_clock_c+:不能打开 没有这样的文件或目录osal_list.c/Stack_Wrapper/OSALC/C++问题
无法打开命令文件'/build_config.opt':没有这样的文件或目录osal_memory_iCall.c/Stack_Wrapper/OSALC/C++问题
无法打开命令文件'/build_config.opt':没有这样的文件或目录 osl_wrapper.c
:无法打开命令文件'/osl+c+_wrapor_c' 没有这样的文件或目录osal_sv_wraper.c/Stack_Wrapper/OSALC/C++问题
无法打开命令文件'/build_config.opt':没有这样的文件或目录osal_timers.c/Stack_Wrapper/OSALC/C++问题
无法打开命令文件'/build_config.opt':没有这样的文件或目录 osl_timers.c /stack_Wrapper/OSAL C/C++问题:无法打开命令文件'/rtc+c+_config.opt'
无此类文件或目录sm_ecc.c/Stack_Wrapper/HostC/C++ Problem
gmake:***[Host/GAP.obj] Error 1Stack_WrapperC/C++ Problem
gmake:***[Host/Wrapper_uid.obj] Error 1Stack_WrapperC/C++ Problem
gmake:***[Host/gattack_Wrapper C/C++:***Rt_c+1.gmake

:***[host/gwr_gmake.tobj 错误1 rack_c+1.gmake.gper+1.gmake.t_rgsm_cer+错误[host_rgmake.gsm_rgsm_rgsm_rgmake.t_rgsm_rgsm_rgmake.t_rgsm_rgsm_rgsm





发生错误[ICallBLE/BLE_Dispatch _JT.obj]错误1 Stack_Wrapper C/C++ Problem gmake:***[ICallBLE/BLE_Dispatch _lite.obj]错误1 Stack_Wrapper C/C++ Problem gmake:***[NPI/NPI.obj]错误1 Stack_Wrapper C/C++ Problem:***[ONP打包 程序错误1 + C+_Wrapper C/C++:***板载错误1错误'Stack + gmake:***'Onboard.con_Wrapper C+1.tor_C+'Ontor_C+'Ontor_C+'Ontor_C+'Ontore+错误:***[Ontor_C+'Ontor_C+'Ontore'OntorSTACK_WrapperC/C++问题

BR、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 opt_LOC 添加到项目"链接资源"的"路径变量"中以修复此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    它工作正常、谢谢!

    BR、

    水阳