This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7282:由于主从配置而导致 PWM IC 故障

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/873580/pmp7282-pwm-ic-failure-due-to-master-slave-configuration

器件型号:PMP7282
主题中讨论的其他器件:LM5116

尊敬的先生:

主 PWM IC (LM5116)在哪些情况下会因主从配置而受损

如果我们使用单独的辅助5V 电源(公共接地)来生成同步和反馈运算放大器(LMC7101AIM5)。 它也在主控和受控 PWM 控制器通电前的5秒开始。 是否存在任何不稳定或故障的可能性。

在主从配置中使用 LM5116时需要考虑哪些主要因素?

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nesh、

    1.无。 主从 IC 之间的唯一直接引脚连接是 VIN、VOUT 和 PGND、AGND。 SYNC 和 COMP 引脚不是直接连接。

    2.用于同步和反馈的独立5V 电源正常。 这应该没有问题。

    外部 反馈放大器基准电压必须与1.2V 的内部 FB 基准相匹配。  使用10K/4.99k 和4.99k/10k 的换算系数 来满足 COMP 电压的动态范围。 使 SYNC 信号远离功率级开关。  C44使用27pF 电容器来保持开关噪声不同步。

    通常、确保 VIN 和 SW 引脚电压低于最大额定值。 输入滤波器阻尼至关重要、因此请使用原理图注释4中的建议值。

    此致、

    Bob Sheehan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的答复