This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:用于测试 LMH32401的光电二极管

Guru**** 2761145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401, LMH32401RGTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948063/lmh32401-the-photo-diodes-used-to-test-lmh32401

器件型号:LMH32401

在第4页的 LMH32401 EVM UG 中、它写道:

'输入走线可用于连接 TO 封装中的常见三端光电二极管。 光电二极管 CAN
应安装在电路板的边缘、其中阴极可连接到放大器的输入端
外壳和阳极连接可以焊接到底部的三条布线中的任何一条
电路板"。

我登录到第一个传感器网站、但未找到任何负偏置 APD。  请您与我们分享"采用 TO 封装的三端光电二极管"数据表、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

      LMH32401RGTEVM 用户指南第4页中的声明介绍了如何安装 TO 封装中所选的任何三端光电二极管。 提供此选项是为了能够轻松使用 EVM 测试光电二极管、而不仅仅是选择向 EVM 输入电压源。 理想情况下、您应将光电二极管的阴极连接到通向放大器输入端的迹线、而阳极将使用 EVM 上的三个选项(A、B、C)中的任何一个连接到外部偏置。 升压转换器可用于包含 APD 偏置的应用;但这不是安装在 EVM 上的情况。 相反、在这种情况下、它们可用作 APD 的外部偏置。 通常、出于实验/测试目的、您只需使用精确的电源即可实现光电二极管的快速负偏置。 三端光电二极管的一个示例是: 示例1示例2 ,但您可以根据 所需规格(电容、暗电流、活动区域、带宽等)找到其他使用第三方分配器的二极管。 具有不同封装的二极管也可以正常工作、但需要特别注意焊接和安装。  

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sima 的详细解释。  

    我检查了 APD 数据表、它们是正电压偏置 APD、您在测试中是否曾使用过负电压偏置 APD? 因为似乎 LMH32401主要用于负电压偏置 APD 电流测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦、  

    二极管是二极管、这就是制造商绘制其示例电路的方式。  

    但是、如果您将阴极连接到放大器输入、并且阳极上有负偏置、则会得到一个向下流向偏置的电流、从而导致放大器的正向输出、  

    您可以采用这一精确的二极管进行连接、如本文档所示、  

    www.ti.com/.../sboa337.pdf